This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6020-Q1:数字 HPF 和双二阶滤波器特性

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1370656/pcm6020-q1-digital-hpf-and-biquad-filter-feature

器件型号:PCM6020-Q1

工具与软件:

尊敬的 Jeff、感谢您的快速回复。  

关于高通滤波器要求、我们希望获得斜率为-80dB/dec 的200Hz HPF。  

借助于 PCM6020、可编程一阶滤波器(HPF_SEL)只能实现斜率为-20dB/dec 的-3dB 截止频率。  

对于额外的 HPF 滤波、我们是否可以将数字双二阶滤波器用作二阶滤波器以满足斜率为-80dB/dec 的200Hz 截止频率?  

如果您有 任何其他更好的建议、请分享。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhaiyan:

    是的、我同意使用数字双二阶滤波器是获得所需滤波器的最佳选择。 这是最好的选择。

    此致、
    J·麦克弗森