This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:我的一些 EVM 可以使用、有些 EVM 无法使用相同的配置文件

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2X63EVM, TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1370594/tas2563-some-of-my-evms-work-and-some-don-t-with-the-same-configuration-file

器件型号:TAS2563
主题中讨论的其他器件:TAS2X63EVM

工具与软件:

我们在使用 TAS2X63EVM 已有几个月、设法获得适用于我们的生产设计的配置文件。  我们额外购买了3个 TAS2X63EVM 并将配置文件加载到其中每个 EVM、其中2个新的 EVM 无法正常工作、第三个 EVM 可以正常工作。  在我只是发回两个不起作用的东西之前、我想知道是否有其他东西、我应该检查才能解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他细节、我确认了3个 EVM 中的每个 EVM 的跳线设置均处于相同状态。  我还使用同一台笔记本电脑执行所有这些测试。  每次开始测试时、我都会关闭 PPC3、并对每个设备执行相同的步骤以减少操作员出错的几率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edwin:

    "Device Control"面板的右上角有一个按钮、请按正常方式初始化设备、然后转到此处并读取 IRQ 标志。 您认为在每个案例中启用了以下哪些标志?

    您的电源电压是多少? 您如何将电源连接到 EVM?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    今天的事情是有点糟糕。  当我启动 PPC3时、它表示上次未正确关闭。  我不知道这是怎么可能的,因为我只是简单地告诉它每次都要退出。  当我开始收集您请求的 IRQ 信息时、我发现我的4个 EVM 现在都没有工作。  我重新启动了我的笔记本电脑、但它没有帮助。

    我假设灰色表示未发生 IRQ、红色表示已发生 IRQ。  4个 EVM 中的每一个都 对 IRQ 值读取相同的值。  这里是红色的 IRQ。

    • TDM 时钟错误
    • 器件断电
    • PLL 锁定
    • 器件上电

    我使用的工作台电源设置为5V、电流限制为1A。  我通过桶形插头旁边的螺钉块连接器将工作台电源连接到电路板。

    我将尝试重新安装 PPC3、看看这是否能解决我的新问题、即所有这些引脚都无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edwin:

    另请分享

    • 这张 EVM 照片、用于仔细检查跳线设置
    • EVM 的 Windows 声音设置的捕获、它是否设置为24位48kHz 采样率? 您可以尝试在48kHz 和44.1kHz 之间切换。

    输入时钟似乎存在问题、之后由于时钟错误而禁用器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是目标平台使用的音频设置、但我尝试了许多不同的设置、没有听到任何声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edwin:

    我注意到采样率设置为16kHz、如果您手头有示波器、可能值得在上电后立即检查 FSYNC 时钟频率、并在尝试播放音频后检查时钟频率是否发生变化、我猜测此时 FSYNC 会发生变化、从而触发时钟错误。 如果可以这样做、则应根据上电后看到的 FSYNC 频率使用采样率配置。 EVM 本身无法针对不同的采样率进行配置、但 TAS2563可以针对不同的采样率进行配置、您必须将外部音频源连接到 J28。

    我认为还有一个与此相关的离线主题、我们将继续跟进。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师