您好!
我们不熟悉器件 TLV320AIC3204、因此存在以下问题:
该硬件根据"TLV320AIC3204"中的第10.2节"典型应用"绘制了一个演示板、如下所示:
三引脚 MIC 连接至 MICBIAS、IN1L 和 GND
耳机连接到 HPL 和 GND
现在问题:硬件设计是否有问题? 如何确定3204是否正常工作? 如何确定寄存器设置是否成功?
尝试为3V3提供 LDO_IN、为 MCLK 提供外部 IC、WCLK、BCLK、SCL、SDA、 通过 I2C 发送寄存器配置、无响应。 对于3V3再次选择 LDO_SELECT 和 IOVDD、仍然无响应。 SCL 和 SDA 的值为4.7K,但仍然没有反应。
已尝试 I2C 发送的两个器件地址0x30和0x18
发送的寄存器配置
AIC3204 CS 被编程为环回并支持自适应滤波
中给出的编程环路示例