This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC3204:TLV320AIC3204的演示板的设计和使用?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1359901/tlv320aic3204-tlv320aic3204-design-and-use-of-demo-board-of-tlv320aic3204

器件型号:TLV320AIC3204

您好!

我们不熟悉器件 TLV320AIC3204、因此存在以下问题:

该硬件根据"TLV320AIC3204"中的第10.2节"典型应用"绘制了一个演示板、如下所示:

三引脚 MIC 连接至 MICBIAS、IN1L 和 GND

耳机连接到 HPL 和 GND

现在问题:硬件设计是否有问题? 如何确定3204是否正常工作? 如何确定寄存器设置是否成功?

尝试为3V3提供 LDO_IN、为 MCLK 提供外部 IC、WCLK、BCLK、SCL、SDA、 通过 I2C 发送寄存器配置、无响应。 对于3V3再次选择 LDO_SELECT 和 IOVDD、仍然无响应。 SCL 和 SDA 的值为4.7K,但仍然没有反应。

已尝试 I2C 发送的两个器件地址0x30和0x18

发送的寄存器配置

AIC3204 CS 被编程为环回并支持自适应滤波

中给出的编程环路示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送的寄存器配置

    e2e.ti.com/.../ADC_2D00_DAC-loopback-44.1KHz.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 I2C 事务不成功、您可能需要首先开始检查电源和 RESET 引脚。

    当电源上电时、RESET 必须拉至低电平、然后在电源上电并稳定后释放。

    完成该操作后、您可以使用下面第4节中的示例并监控 I2C 线路。

    使用逻辑分析仪检查任何 ACK 或 NACK 等。

    TLV320AIC3204应用参考指南

    一旦 I2C 事务开始工作、您就可以从主机提供 WCLK、BCLK 等并根据您的应用配置编解码器。

    在继续进行调试之前、请确保上述代码正常工作。

    您还可以发送原理图供我们查看。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我为 ADVV 和 DVDD 提供1.8V 电压、为 IOVDD 和 LDOIN 提供3.3V 电压、但 IIC 的 SDA 和 SCLK 仅为大约0.5V、这使得无法通信。 原因是什么?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 I2C 线路 SCL 和 SDA 是否有上拉电阻器连接到 IOVDD? 默认情况下、它应该拉高至 IOVDD。

    如果这样做、那么在执行 I2C 事务时、您将看到来自主机的时钟和数据。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    现在 I2C 线路 SCL 和 SDA 与 IOVDD。串联2.7K 电阻器

    直接连接到 IOVDD 电源、3204工作电流为0、没有变化。 感觉芯片坏了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上图是我们设计的原理图、有助于查看、非常感谢