This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:使用非标准音频速率并识别辅助 DAC

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TAA5212, AM5728, TLV320ADC6140, PCM5122, ADS8361, TAD5212, TAC5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1369950/tlv320adc6140-using-non-standard-audio-rates-and-identifying-a-complementary-dac

器件型号:TLV320ADC6140
主题中讨论的其他器件:AM5728PCM5122ADS8361TAD5212、TAC5212、TAA5212

工具与软件:

对于我的应用、我使用  运行 Linux 的 AM5728、并且希望以非标准速率(例如240kHz)实现16位输入和输出的2+ch 音频。 我还想使用 McASP 的 TDM/DSP 模式以便于集成到 Linux 中。 我对使用任何其他功能都不感兴趣 、如可编程滤波器或 AGC、我只需要进进出出样本。 这些将由一个转换器在主模式下运行的外部基准驱动。

我的问题是、

  1.  TLV320ADC6140是否支持非标准费率? 例如、如果我提供15.36MHz (或30.72MHz)的外部时钟、我可以将器件配置为在主模式或从模式下以240k 的速率生成2*16位流吗?
    1. 我知道80kHz 的信号带宽限制。
    2. 我已经申请了 PurePath 3、也许我的答案位于 SBAS992A 的第8.3.2节中
  2.  与1号 DAC 相同、但使用的是 PCM5122 DAC。 此器件的文档似乎表明完全可以实现此功能。

如果两者都无法实现、那么是否有活跃的 TI 量产产品都支持  TDM/DSP 模式? 我找到了支持 TDM、但没有 DAC 的精密 ADC、例如 ADS8361。

我的目标是采用一个双通道 ADC/DAC 对、作为集成编解码器或单独的 IC、可以在接近240kHz 的非标准音频速率下以16+位使用 TDM/DSP 操作、并可通过 I2C 进行配置。 我可以选择使用单个或单独的 McASP 端口、所以编解码器或单独的 IC 都是选项。

提前感谢、

雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供48小时的响应。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、耐心地站在旁边。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jacob、  

    感谢您的耐心等待。 在操作 ADC 和 DAC 时钟时使用此公式作为 ROT,BCLK=#CH*采样频率*#bits/CH。 根据您的值、它不得大于 DS 的最大 BCLK 频率、您的值相乘后不得小于 BCLK 最大频率、这意味着您的设置应在从模式或主模式下工作。 片上 PLL 是一个时钟驱动器、它会根据您的输入时钟自动提供所需的时钟速率和比率。   

    如果您对更换感兴趣、音频 TI 提供了 一系列适合您的应用的选项:  

    • TAD5212 -立体声 DAC
    • TAC5212 -立体声编解码器
    • TAA5212 -立体声 ADC

    它们都通过 i2c 使用 PPC3运行、并提供 EVM: https://www.ti.com/lit/ug/slau902a/slau902a.pdf?ts EVM=1717698871289&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTAC5212EVM-K。   

    此致、

    Ore.

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jacob、  

    关于非音频时钟速率的更多信息。  

    对于图63中的 PCM512x 时 钟树、在主模式下、不能将非音频时钟速率直接引入 SCK 到 PLL。 PLL 源必须配置为 GPIO 引脚、该输出将返回到另一个 GPIO 引脚以支持非音频时钟速率。 有关时钟树、请参阅 PCM512x DS 的图65。  

    关于 ADC6140、还可以使用在器件 GUI PPC3上轻松访问的时钟树计算器来支持非音频时钟速率。 一旦自动时钟被禁用、分频器和乘法器将更易于操作。  

    使用 PPC3 GUI 时钟树将如下图所示:  

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 这证实了我自己的研究。 我已经能够使用备用时钟源测试我的 EVM 以进行确认。 我认为  TAC5212 与我选择的各个器件相比、它更适合我的设计、但不确定它的供货情况、也不想将其纳入设计中、因为其预量产状态可能意味着设计发生变化。 您可以在 IT 进入"活动"状态时与他们联系吗?或者至少在其 TDM 接口和支持的速率不发生变化时与他们联系吗? 我更喜欢使用它。 我基本上不熟悉 预量产和量产状态之间可能发生的变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jacob、  

    预计夏天后 TAC5212正式发布。 特别是9月底。 当前用户指南是操作带有 DS 的 TAC5212EVM 的出色资源。 如果您申请了 EVM、我们可以在您的设计中使用此器件为您提供支持。   

    我自己使用过它、它具有许多灵活的功能。

    此致、

    Ore.