主题中讨论的其他器件:AM5728、 PCM5122、 ADS8361、 TAD5212、TAC5212、TAA5212
工具与软件:
对于我的应用、我使用 运行 Linux 的 AM5728、并且希望以非标准速率(例如240kHz)实现16位输入和输出的2+ch 音频。 我还想使用 McASP 的 TDM/DSP 模式以便于集成到 Linux 中。 我对使用任何其他功能都不感兴趣 、如可编程滤波器或 AGC、我只需要进进出出样本。 这些将由一个转换器在主模式下运行的外部基准驱动。
我的问题是、
- TLV320ADC6140是否支持非标准费率? 例如、如果我提供15.36MHz (或30.72MHz)的外部时钟、我可以将器件配置为在主模式或从模式下以240k 的速率生成2*16位流吗?
- 我知道80kHz 的信号带宽限制。
- 我已经申请了 PurePath 3、也许我的答案位于 SBAS992A 的第8.3.2节中
- 与1号 DAC 相同、但使用的是 PCM5122 DAC。 此器件的文档似乎表明完全可以实现此功能。
如果两者都无法实现、那么是否有活跃的 TI 量产产品都支持 TDM/DSP 模式? 我找到了支持 TDM、但没有 DAC 的精密 ADC、例如 ADS8361。
我的目标是采用一个双通道 ADC/DAC 对、作为集成编解码器或单独的 IC、可以在接近240kHz 的非标准音频速率下以16+位使用 TDM/DSP 操作、并可通过 I2C 进行配置。 我可以选择使用单个或单独的 McASP 端口、所以编解码器或单独的 IC 都是选项。
提前感谢、
雅各布