This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112:路由和增益设置问题

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1367181/tac5112-routing-and-gain-setting-questions

器件型号:TAC5112

工具与软件:

您好!

我的客户希望同时具有两条音频路径、即 IN1P/M 到 OUT1P/M 环回和 I2C 到 OUT1P/M。 IN1P/M 到 OUT1P/M 环回增益为-10dB、I2C 到 OUT1P/M 增益分别为0dB。 这是可行的吗? 如果需要、您能否提供 PPC3配置文件来满足他们的要求?


此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirano:

    PPC3中配置了这种精确的路由。 屏幕截图如下:

    该增益将通过数字音量控制应用于 DAC 信号链中、如屏幕截图所示、对来自 IN1M 的信号应用-10dB 增益。

    我将使用一个脚本更新该线程、该脚本需要此配置所需的所有寄存器才能尽快正常运行。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daveon

    非常感谢您对该问题的关注。
    我期待收到脚本。

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirano:

    要进行更新、请尝试随附的脚本。  

    ##############################
    
    w a0 00 00	# Go to Page 0
    w a0 01 01	# Software Reset
    w a0 02 09	# Wake up with AVDD >2V & all VDDIO levels
    w a0 10 E0	# Loopback Enabled
    w a0 19 00	# 1 data input, 1 data output for PASI
    w a0 1a 30	# PASI TDM , 32bit format
    w a0 1e 20	# PASI CH1 on slot 0
    
    ### Mixer Configuration #####
    
    w a0 00 0a		# Go to page 10
    w a0 08 7F FF FF FF	# Enable ADC CH1 Mixer
    w a0 48 7F FF FF FF	# Enable ADC-DAC loopback for ADC Ch1 
    w a0 00 11 		# Go to page 17
    w a0 58 00 00 40 00	# Route ADC LOOPBACK CH1 to LDAC
    w a0 08 40 00 00 00	# Route TDM CH1 to RDAC
    w a0 10 00 00 00 00 	# cutting off TDM CH2 to RDAC
    
    #############################
    
    w a0 00 01	# Go to Page 1
    w a0 2c 70	# Sidechain, loopback, Ch mixer en
    w a0 00 00 	# Go to page 0
    w a0 64 24	# Input from DAC and Analog signal path, Stereo SE, changed
    w a0 65 e0	# FD/RECEIV drive, LDAC - OUT1P (ADC input)
    w a0 66 e0	# FD/RECEIV drive, RDAC - OUT1M (TDM CH1)
    w a0 67 b5	# DVOL OUT1P-> ADC input, -10 dB DVOL
    w a0 69 c9	# DVOL OUT1M-> TDM input CH1, 0 dB DVOL
    
    w a0 76 8c	# ADC CH1 and DAC CH1-LDAC, CH2-RDAC is turned on
    w a0 78 c0	# Turn on ADC/DAC

    此器件当前处于预览阶段、当完全向公众发布时、产品文件夹中将提供详细说明如何配置环回功能和路由选项的应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daveon

    感谢您提供脚本
    然而、首先、他们还想确认哪条道路能够实现或不能实现。

    您能否在 TAC5112数据表的第7.3.7.1节 ADC 信号链(图7-17)和第7.3.7.2节 DAC 信号链(图7-32)等方框图中显示该环回路径?

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirano:

    回送路径存在于映像中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daveon

    感谢您的答复。
    我的客户认为附件 PDF 中包含了方框图。 他们的理解是否正确?
    e2e.ti.com/.../CODEC_5F00_SideTone.pdf
    他们还想确认、在加法器之前、是否可以独立于 I2C 至 OUT1P/M 路径音量来调节 IN1P/M 至 OUT1P/M 环回路径音量。

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirano:

    来自 ADC 的环回实际上发生在 ADC 信号链中的双二阶滤波器之后、数据插入在 DAC 信号链中的双二阶滤波器之后。 我已在数据表中做了注释以对其进行修改。 加法器后面的块是 DVOL 控制发生的位置。

    是的、DVOL 可以独立调整为输出、第一个屏幕截图中显示了一个示例。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daveon

    我感到困惑。
    如果以下加法器是 DVOL 的位置、则 DVOL 同时影响两个信号。 为了独立控制增益、必须在加法器之前找到 ADC 路径的一个 DVOL、而另一个 DVOL 必须位于 DAC 路径的加法器之前、如CODEC_Sidetone.pdf 中所述
    请告诉我 codec_Sidetone.pdf是否正确。 如果不正确、请向我展示正确的信号流方框图。

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano-San,

    我已经联系到离线继续该主题。

    此致、