工具与软件:
您好!
我的客户希望同时具有两条音频路径、即 IN1P/M 到 OUT1P/M 环回和 I2C 到 OUT1P/M。 IN1P/M 到 OUT1P/M 环回增益为-10dB、I2C 到 OUT1P/M 增益分别为0dB。 这是可行的吗? 如果需要、您能否提供 PPC3配置文件来满足他们的要求? 
此致、
K.. 平野
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Hirano:
要进行更新、请尝试随附的脚本。
############################## w a0 00 00 # Go to Page 0 w a0 01 01 # Software Reset w a0 02 09 # Wake up with AVDD >2V & all VDDIO levels w a0 10 E0 # Loopback Enabled w a0 19 00 # 1 data input, 1 data output for PASI w a0 1a 30 # PASI TDM , 32bit format w a0 1e 20 # PASI CH1 on slot 0 ### Mixer Configuration ##### w a0 00 0a # Go to page 10 w a0 08 7F FF FF FF # Enable ADC CH1 Mixer w a0 48 7F FF FF FF # Enable ADC-DAC loopback for ADC Ch1 w a0 00 11 # Go to page 17 w a0 58 00 00 40 00 # Route ADC LOOPBACK CH1 to LDAC w a0 08 40 00 00 00 # Route TDM CH1 to RDAC w a0 10 00 00 00 00 # cutting off TDM CH2 to RDAC ############################# w a0 00 01 # Go to Page 1 w a0 2c 70 # Sidechain, loopback, Ch mixer en w a0 00 00 # Go to page 0 w a0 64 24 # Input from DAC and Analog signal path, Stereo SE, changed w a0 65 e0 # FD/RECEIV drive, LDAC - OUT1P (ADC input) w a0 66 e0 # FD/RECEIV drive, RDAC - OUT1M (TDM CH1) w a0 67 b5 # DVOL OUT1P-> ADC input, -10 dB DVOL w a0 69 c9 # DVOL OUT1M-> TDM input CH1, 0 dB DVOL w a0 76 8c # ADC CH1 and DAC CH1-LDAC, CH2-RDAC is turned on w a0 78 c0 # Turn on ADC/DAC
此器件当前处于预览阶段、当完全向公众发布时、产品文件夹中将提供详细说明如何配置环回功能和路由选项的应用手册。
Daveon
感谢您的答复。
我的客户认为附件 PDF 中包含了方框图。 他们的理解是否正确?
e2e.ti.com/.../CODEC_5F00_SideTone.pdf
他们还想确认、在加法器之前、是否可以独立于 I2C 至 OUT1P/M 路径音量来调节 IN1P/M 至 OUT1P/M 环回路径音量。
此致、
K.. 平野
Daveon
我感到困惑。
如果以下加法器是 DVOL 的位置、则 DVOL 同时影响两个信号。 为了独立控制增益、必须在加法器之前找到 ADC 路径的一个 DVOL、而另一个 DVOL 必须位于 DAC 路径的加法器之前、如CODEC_Sidetone.pdf 中所述。
请告诉我 codec_Sidetone.pdf是否正确。 如果不正确、请向我展示正确的信号流方框图。
此致、
K.. 平野