This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:TAS5411-Q1 PVDD 压降

Guru**** 2444230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1370807/tas5411-q1-tas5411-q1-pvdd-voltage-drop

器件型号:TAS5411-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

现在、我们要确认 TAS5411的 PVDD 电源设计是否满足要求。

:扬声器规格和电源要求 T Ü V S Ü D

  • 扬声器额定功率:2W
  • 扬声器最大功率:7.5W
  • 扬声器阻抗:4欧姆

我们在四种情况下测试了 PVDD 的波形(仅更改增益和 SpeakerGuard、播放相同的音乐):

我的问题: 如何设置 GAIN 和 SpeakerGuard、以测试 PVDD 电源在满足扬声器电源时是否正常?

1.增益设为36DB、 SpeakerGuard 设为14V、 PVDD 降至8.9V (PVDD 的正常电源电压为12V)。

2. 增益设置为36DB、 SpeakerGuard 设置为8.4V、 PVDD 降至8V

3、 增益设为36DB、 SpeakerGuard 设为 7V、 PVDD 降至 11.2V、PVDD 压降相对较小

4. 增益设置为32dB、 SpeakerGuard 设置为14V、 PVDD 上无压降

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、

    PVDD 纹波是由 PVDD 电源电容器和电源输出导致的。  我没有在任何图形上看到输出功率、因此我无法为您提供太多帮助。  我可以使用您的规格来帮助您。

    4欧姆时扬声器的最大功率为7.5W、即7.75Vp 信号。  我会将扬声器防护装置设置为7V、以便不会接近最大功率。  PVDD 需要超过7Vdc。  我建议最小直流电压为8Vdc。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    谢谢、我们的电源芯片为 TPS61378QWRTERQ1、原理图如下:

    借助当前设计、我们可以实现的最大增益和扬声器输出功率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、

    电源表示它限制为1A 负载。  这将限制流向负载的电流。  如果您可以将最大1A 推至负载、则4欧姆负载将得到4W。   

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    好的、非常感谢。

    如果 PVDD 的最大电流为1A、是否意味着 TAS5411的 OUTP 和 OUTN 的最大输出电流为1A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、

    如果电源电流限制为1A、放大器将无法获得更大的电流。  根据原理图、这是您的限制。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、ö m

    PVDD 可以提供的最大电流是 OUTP 和 OUTN 可获得的最大电流?  PVDD 的电压高于 OUTP 和 OUT 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的。  电流仍受电源限制。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    非常感谢。
    我还有一个问题。  PA 增益与输出功率之间的相关性是什么?  是否有计算公式? 在前面的验证中、我将增益从36DB 设置为32dB、PVDD 的电压没有下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、

    增益和输出功率无关。  输出电平由增益和输入信号电平决定。

    输出功率由 PVDD 电压、扬声器负载和可用的电流决定。  扬声器防护电路可限制电压、从而限制向扬声器负载提供的功率。

    Pout =(((Rload/(2*Rloss+Rload)*PVDD)^2)/2*Rload

    POUT 是功率输出
    Rload 是负载电阻
    Rloss 是串联电阻、包括 Rdson 和输出滤波器电阻
    PVDD 是电源电压 (如果使用 Plimit 功能、则插入上面寄存器表中的电压)

    此致、
    Gregg Scott