This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2764:TAS2764 SW Export Control

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2764, TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1373057/tas2764-tas2764-sw-export-control

器件型号:TAS2764
Thread 中讨论的其他器件: TAS2781

工具与软件:

我 在5月中旬加载了一个 TAS2764-SW 访问(软件出口控制请求)申请、但被拒绝。 之前、我们使用 TAS5925M/P 完成了一些工作、毫无困难地获得了访问权限和 PPC3支持。 对于一个特定的用例、单通道 TAS2764可能更适合、但我们不知道 DSP 块内部是什么。 要求安全访问似乎是下一个合乎逻辑的步骤。 我对随后的互动感到困惑、感谢您的帮助。 对话框摘要如下:

TI 客户支持:

在我们审核您有关 TAS2764-SW 的申请时、感谢您的耐心等待。  我很遗憾地通知您、我们目前不能授予访问权限。 我们对造成的不便深表歉意。  但是、我们鼓励您在未来情况发生变化时再次申请访问权限。 我们非常重视您的兴趣、感谢您在此问题上的耐心和理解。  如果需要对此请求进行任何具体说明、请在接下来的5天内回复此电子邮件、并在系统关闭案例之前告知我

我:

谢谢您让我知道。 我想知道我的请求出现了什么问题。 我们是否需要为 TAS2764购买开发板、然后才能获得例如的任何支持。 对于可能大批量生产的成本敏感型产品、我们处于开发的早期阶段。 该器件可能非常合适。 我无法从数据表中确定 DSP 模块(音频引擎+滤波器)提供的功能。 我们需要许多延迟级和双二阶。 没有足够的细节让我做任何决定。 我是否应该直接放入此器件并继续往下操作? 请提供建议。

TI 客户支持回复:

在我们审核您有关 TAS2764-SW 的申请时、感谢您的耐心等待。  我很遗憾地通知您、我们目前不能授予访问权限。 我们对造成的不便深表歉意。  但是 、我们鼓励您在 未来情况发生变化时再次申请访问权限。 我们非常重视您的兴趣、感谢您在此问题上的耐心和理解。  如果需要对此请求进行任何具体说明、请在接下来的5天内回复此电子邮件、并在系统关闭案例之前告知我。

这就好像 TI 客户服务部门正在用固定脚本进行响应、而且根本没有阅读我的电子邮件。 我今天再次跟进,并再次获得相同的"绿猪日"回应。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:

    很抱歉您在请求访问软件时遇到的问题、我曾尝试浏览系统以满足您的请求、但在 TAS2764中找不到、在 TAS5x 器件中看不到。 您现在应该可以访问权限了、请留出30分钟时间在电子邮件中接收确认消息。

    关于您的应用要求、请注意 TAS2764是非集成放大器、这意味着不包含音频处理 DSP 功能。 对于具有集成处理功能的类似器件、您可以查看 TAS2781。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对这个 Ivan 的帮助。 非常感谢。