请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA6304-Q1 工具与软件:
嗨团队、


图1显示了 TPA6304QDDVRQ1的电流输入电路、AMP 由一个4.7μH 电感器供电。 播放127Hz 音频时、电感器(示波器的交流模式)前后的电压分别如图2和图3所示。
Q1:在测试 TPA6304QDDVRQ1时发现、当输出播放任意频率的音频时、该频率为2×的频率将叠加在 AMP 输入上。 输入频率=输出频率的2倍时、为什么会出现这种现象?
Q2:《TPA6304用户指南》使用了150nH 输入电感器、我的演示板还配备了4.7μH 电感器。 我不知道电感器是否已修改。 建议的电感器和电容器组合是多少?