This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104EVM-K:演示板的音频播放质量较低

Guru**** 2444880 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1372313/tlv320aic3104evm-k-audio-playback-of-demo-board-is-low-quality

器件型号:TLV320AIC3104EVM-K

工具与软件:

您好!

我有一个 TLV320AIC310EVM-K 评估板。 从 PC 流式传输音频(Windows 10)时、播放质量较低。 音频压缩。 同一音频源在连接至同一 PC 的任何其他音频接口上均可正常使用。

我使用了一个示波器来观察评估板上的 BCLK、LRCLK 和数据、它看起来正确(44.1kHz、16位 CD 质量)。 我正在使用 AIC310xEVM GUI 来配置评估板(交流调制解调器上的控制器和子板上的编解码器)。  

我意识到平台是古老的。 任何想法尝试都将受到赞赏。  

提前感谢
Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试过从产品文件夹重新安装 GUI?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是多少。 这无法解决该问题。 有什么我可以尝试的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动器看起来正常。  

    您是否使用耳机输出的预设配置并通过耳机 J9连接器收听?

    让我们试一下。 我在我的窗户11上尝试过,它工作正常。 确保 AC_MODEVM 中的 S0设置为 ON、以便通过 USB 进行流式传输。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回复。 是的、我正在使用 AIC310x EVM GUI 的预设配置、我 已连接到耳机插孔、并且我正在收听耳机并试用了扬声器。 音频听起来像电话质量。  

    如果您听到音频播放声音、可能会有所帮助。 我将捕获输出并为您发送一条链路。 我需要一天的时间才能做到这一点。 再次感谢您的帮助。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://soundcloud.com/keith-sullivan/response-to-ti-eval-playback-quality/s-a3AG6uxWkI6?si=737f9ffab537457398ab18aaf6ddf4a2&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

    我从 TLV320AIC3104EVM-K 中捕获了音频、而我的笔记本电脑音频输出则播放相同的源文件。 对我来说、演示板中的音频听起来像是电话质量、就像某些东西(PC 驱动程序或评估板)正在对源音频的采样率进行下变频一样。 如果您对尝试什么有任何想法、我将不胜感激。 如果您无法访问该文件、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我明白你的意思,我可以听到的差异。

    让我对我的设置进行一些测试、然后我们来与您联系。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    我找到了问题的原因;请使用以下 HP 无电容设置代替预设。

    基本上、当使用 AC-MODEVM 控制器板时、您需要将前5行添加到预设设置之上。

    W 30 03 91
    W 30 04 20
    W 30 07 0A
    W 30 09 30
    W 30 0B 04
    W 30 66 A0
    W 30 29 02
    W 30 2B 00
    W 30 2C 00
    W 30 25 D0
    W 30 26 20
    W 30 40 80
    W 30 2F 80
    W 30 33 0D
    W 30 41 0D

    请尝试一下。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已确认。 新的命令缓冲区设置已解决该问题。 非常感谢!!!