This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4549B:LINE_OUT_L 和 LINE_OUT_R 信号电平

Guru**** 2443440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4549B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1373990/lm4549b-line_out_l-and-line_out_r-signal-level

器件型号:LM4549B

工具与软件:

您好!

我正在致力于使用音频编解码器 LM4549B 设计 AC97接口。 我有关于 Line_OUT_L 和 Line_Out_输出信号电平的问题。  

您能否说明 LINE_OUT_l 和 LINE_OUT_r 的最大模拟电压输出(我 不确定1Vrms 是否为100%容积的峰值放大率)?

此致、

Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    通过向 DAC 输入提供0dB 信号来测量输出电压。 这通常会产生1Vrms 信号。 1Vrms 约为最大值、由于 DAC 信号链中的所有音量控制仅为衰减、因此您不能将音量调高。  

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。  

    上述声明对 AC Link 接口是否有效?

    此致、

    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    是的、在 AC Link 接口中、1VRMS 输入信号对应于0dB