请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM4549B 工具与软件:
您好!
我正在致力于使用音频编解码器 LM4549B 设计 AC97接口。 我有关于 Line_OUT_L 和 Line_Out_输出信号电平的问题。
您能否说明 LINE_OUT_l 和 LINE_OUT_r 的最大模拟电压输出(我 不确定1Vrms 是否为100%容积的峰值放大率)?
此致、
Anurag
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.