This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254-Q1:TLV320AIC3254-Q1:无 DOUT/MFP2输出

Guru**** 2573855 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1366523/tlv320aic3254-q1-tlv320aic3254-q1-there-is-no-dout-mfp2-output

器件型号:TLV320AIC3254-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254

工具与软件:

尊敬的 TI:  

请参考 https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1348902/tlv320aic3254-q1-tlv320aic3254-q1-bringup-issue/5195835#5195835

我们将 在 QCOM 平台上启动 TLV320AIC3254。

但是、我们无法检测到   来自 IC 的 DOUT/MFP2输出

请查看以下有关 ICreg dump page0/1的信息

/ # i2cset -fy 2 0x18 0x00 0x00 b
WARNING! This program can confuse your I2C bus, cause data loss and worse!
I will write to device file /dev/i2c-2, chip address 0x18, data address
0x00, data 0x00, mode byte.
Continue? [Y/n] y
/ # i2cdump -fy 2 0x18
No size specified (using byte-data access)
WARNING! This program can confuse your I2C bus, cause data loss and worse!
I will probe file /dev/i2c-2, address 0x18, mode byte
Continue? [Y/n] y
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
00: 00 00 60 00 07 92 20 00 00 00 00 88 82 00 80 02    ..`.?? ....??.??
10: 00 08 88 82 80 01 00 04 00 00 01 00 00 01 84 00    .?????.?..?..??.
20: 00 00 00 00 cc 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ....?...........
30: 00 00 00 00 08 12 03 02 04 00 00 00 01 01 00 14    ....?????...??.?
40: 0c d8 d8 00 6f 38 00 00 00 00 00 ee 10 d8 7e e3    ???.o8.....???~?
50: 00 c0 88 00 00 00 00 00 7f 00 00 00 00 00 00 00    .??.....?.......
60: 7f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ?...............
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
/ #
/ # i2cset -fy 2 0x18 0x00 0x01 b
WARNING! This program can confuse your I2C bus, cause data loss and worse!
I will write to device file /dev/i2c-2, chip address 0x18, data address
0x00, data 0x01, mode byte.
Continue? [Y/n] y
/ # i2cdump -fy 2 0x18
No size specified (using byte-data access)
WARNING! This program can confuse your I2C bus, cause data loss and worse!
I will probe file /dev/i2c-2, address 0x18, mode byte
Continue? [Y/n] y
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
00: 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00    ?.?........?....
10: 40 40 40 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    @@@@............
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
30: 00 00 00 68 40 00 40 40 00 40 00 00 00 00 03 00    ...h@.@@.@....?.
40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00    ...........?....
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
/ #

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:  

    您有更新吗?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    昨天是 TI 在美国的假期。 感谢您的耐心。

    我看到 ADC 已通电并在您的寄存器映射中取消静音。 所有电源/I2S 时钟是否均已上电并提供给编解码器?

    测量 DOUT 时、是否有任何数据切换或卡在低电平?

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:  

    图1是编解码器上电序列

    图2是  麦克风相关的直流电压

    图3将  示波器测量的麦克风信号切换到交流模式

    图4是麦克风信号与 I2S 信号

    当对着麦克风讲话时、I2S 输出中没有信号变化!

    图5是 I2S 的频率

    此致、
    CH Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CH Wen:

    请尝试以下脚本、然后查看是否收到 ADC DOUT 的任何活动。 我还注意到有一个标记为 SCK 的时钟。 它是否连接到器件的 BCLK 引脚?

    Assumption AVdd = 1.8V, DVdd = 1.8V MCLK = 12.288MHz Default settings used. PLL Disabled I2S
    Interface with 16bit Word Length. AOSR 128 PRB_R1 PTM_R4
    # Initialize to Page 0
    w 30 00 00
    # S/W Reset to initialize all registers
    w 30 01 01
    # Power up NADC divider with value 1
    w 30 12 81
    # Power up MADC divider with value 2
    w 30 13 82
    # Program OSR for ADC to 128
    w 30 14 80
    # Select ADC PRB_R1
    w 30 3d 01
    # Select Page 1
    w 30 00 01
    # Disable Internal Crude AVdd in presence of external AVdd supply or before
    # powering up internal AVdd LDO
    w 30 01 08
    # Enable Master Analog Power Control
    w 30 02 00
    # Set the input common mode to 0.9V
    w 30 0a 00
    # Select ADC PTM_R4
    w 30 3d 00
    # Set MicPGA startup delay to 3.1ms
    w 30 47 32
    # Set the REF charging time to 40ms
    w 30 7b 01
    # Route IN1L to LEFT_P with 20K input impedance
    w 30 34 80
    # Route Common Mode to LEFT_M with impedance of 20K
    w 30 36 80
    # Route IN1R to RIGHT_P with input impedance of 20K
    w 30 37 80
    # Route Common Mode to RIGHT_M with impedance of 20K
    w 30 39 80
    # Unmute Left MICPGA, Gain selection of 6dB to make channel gain 0dB
    # Register of 6dB with input impedance of 20K => Channel Gain of 0dB
    w 30 3b 0c
    # Unmute Right MICPGA, Gain selection of 6dB to make channel gain 0dB
    # Register of 6dB with input impedance of 20K => Channel Gain of 0dB
    w 30 3c 0c
    # Select Page 0
    w 30 00 00
    # Power up Left and Right ADC Channels
    w 30 51 c0
    # Unmute Left and Right ADC Digital Volume Control.
    w 30 52 00
    

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff

    基于 reg dump、一个寄存器是什么差异?  

    哪个寄存器错误?

    我们使用 Linux 平台、

    如何 修改驱动程序以配置这些寄存器?

    或如何通过 i2cset 工具进行配置?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:  

    它是 BCLK。

    此致、
    CH Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    设置脚本后、I2S_DOUT 具有信号输出、但 MICBIAS 将变为0.02V。

    如果我们不使用此脚本、可以测得电压为2.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     脚本中的时钟树不同。 这不是单个寄存器问题。

    脚本缺少启用的 MICBIAS。 要启用 MICBIAS、请在第23行之后添加此行:W 30 33 60

    我会将该请求单移至我们的软件团队、以帮助您编辑驱动程序。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff

    我们执行以下配置、

    偏倚仍然不起作用、您有什么评论吗?

    非常感谢

    i2cset -fy 2 0x18 0x00 0x00 b
    i2cset -fy 2 0x18 0x01 0x01 b
    i2cset -fy 2 0x18 0x12 0x81 b
    i2cset -fy 2 0x18 0x13 0x82 b
    i2cset -fy 2 0x18 0x14 0x80 b
    i2cset -fy 2 0x18 0x3d 0x01 b
    i2cset -fy 2 0x18 0x00 0x01 b
    i2cset -fy 2 0x18 0x01 0x08 b
    i2cset -fy 2 0x18 0x02 0x00 b
    i2cset -fy 2 0x18 0x0a 0x00 b
    i2cset -fy 2 0x18 0x33  0x60 b
    i2cset -fy 2 0x18 0x3d 0x00 b
    i2cset -fy 2 0x18 0x47 0x32 b
    i2cset -fy 2 0x18 0x7b 0x01 b
    i2cset -fy 2 0x18 0x34 0x80 b
    i2cset -fy 2 0x18 0x36 0x80 b
    i2cset -fy 2 0x18 0x37 0x80 b
    i2cset -fy 2 0x18 0x39 0x80 b
    i2cset -fy 2 0x18 0x3b 0x0c b
    i2cset -fy 2 0x18 0x3c 0x0c b
    i2cset -fy 2 0x18 0x00 0x00 b
    i2cset -fy 2 0x18 0x51 0xc0 b
    i2cset -fy 2 0x18 0x52 0x00 b
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff

    您或您的软件团队是否有任何更新?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我您使用了哪种代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的丁

    您可以从以下链接获取代码
    https://drive.google.com/file/d/1oKfScjjOfpO01DXnulHqVuiv7o8t-tIs/view?usp=sharing

     您的成员 Lu、Kevin 有一些修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff 提供的寄存器设置无法正常工作、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的丁

     Jeff 可使 I2S Tx 具有信号、但偏置将会接近
    我们不能再次打开偏置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    告诉我哪个寄存器使  I2S Tx 具有信号、我可以检查如何在代码中添加 kcontrol。

    录制时、您使用了什么 amixer 命令? 您是将 AIC3254设置为主器件还是从器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该寄存器是 Jeff 提供的。

    AIC3254是保存模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的丁

    DP 您有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    请在录音后提供寄存器转储。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    / # i2cdump -fy 2 0x18
    No size specified (using byte-data access)
    WARNING! This program can confuse your I2C bus, cause data loss and worse!
    I will probe file /dev/i2c-2, address 0x18, mode byte
    Continue? [Y/n] y
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
    00: 00 00 60 00 07 92 20 00 00 00 00 88 82 00 80 02    ..`.?? ....??.??
    10: 00 08 88 82 80 01 00 04 00 00 01 00 00 01 84 00    .?????.?..?..??.
    20: 00 00 00 00 cc 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ....?...........
    30: 00 00 00 00 08 12 03 02 04 00 00 00 01 01 00 14    ....?????...??.?
    40: 0c d8 d8 00 6f 38 00 00 00 00 00 ee 10 d8 7e e3    ???.o8.....???~?
    50: 00 c0 88 00 00 00 00 00 7f 00 00 00 00 00 00 00    .??.....?.......
    60: 7f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ?...............
    70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................

    根据页0、寄存器0x52应为0x00、0x88表示 ADC 静音、您可以在使用之前的 amixer 设置进行录制后输入以下命令。

    #i2cset -FY 0 0x18 0x52 0x00 b #撤消 ADC 通道的静音

    #i2cset -FY 0 0x18 0x53 0x28 b #20dB 音量增益

    #i2cset -FY 0 0x18 0x00 0x01 b

    #i2cset -FY 0 0x18 0x3b 0x10 b

    #i2cset -FY 0 0x18 0x00 0x00 b  

    请共享 寄存器转储(如果它不起作用)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin Ding:

    请在 Ding 寄存器脚本之后检查寄存器转储

    非常感谢

    / # i2cset -fy 2 0x18 0x00 0x00 b
    WARNING! This program can confuse your I2C bus, cause data loss and worse!
    I will write to device file /dev/i2c-2, chip address 0x18, data address
    0x00, data 0x00, mode byte.
    Continue? [Y/n] Y
    / # i2cdump -fy 2 0x18
    No size specified (using byte-data access)
    WARNING! This program can confuse your I2C bus, cause data loss and worse!
    I will probe file /dev/i2c-2, address 0x18, mode byte
    Continue? [Y/n] Y
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
    00: 00 00 60 00 00 11 04 00 00 00 00 01 01 00 80 02    ..`..??....??.??
    10: 00 08 81 82 80 01 00 04 00 00 01 00 00 00 01 00    .?????.?..?...?.
    20: 00 00 00 00 cc 00 00 00 00 00 00 00 c0 00 80 00    ....?.......?.?.
    30: 00 00 00 00 00 12 03 02 02 00 00 00 01 01 00 14    .....????...??.?
    40: 0c 00 00 00 6f 38 00 00 00 00 00 ee 10 d8 7e e3    ?...o8.....???~?
    50: 00 c0 00 00 00 00 00 00 7f 00 00 00 00 00 00 00    .?......?.......
    60: 7f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ?...............
    70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    / # i2cset -fy 2 0x18 0x00 0x01 b
    WARNING! This program can confuse your I2C bus, cause data loss and worse!
    I will write to device file /dev/i2c-2, chip address 0x18, data address
    0x00, data 0x01, mode byte.
    Continue? [Y/n] Y
    / # i2cdump -fy 2 0x18
    No size specified (using byte-data access)
    WARNING! This program can confuse your I2C bus, cause data loss and worse!
    I will probe file /dev/i2c-2, address 0x18, mode byte
    Continue? [Y/n] Y
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
    00: 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00    ??.........?....
    10: 40 40 40 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    @@@@............
    20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    30: 00 00 00 60 80 00 80 80 00 80 00 0c 0c 00 03 00    ...`?.??.?.??.?.
    40: 00 00 00 00 00 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00    .......2........
    50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00    ...........?....
    80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin

    下面的转储是在寄存器写入之后

    / # i2cset -fy 2 0x18 0x00 0x00 b
    / # i2cdump -fy 2 0x18
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
    00: 00 00 60 00 07 12 20 00 00 00 00 08 02 00 80 02    ..`.?? ....??.??
    10: 00 08 08 02 80 01 00 04 00 00 01 00 00 01 04 00    .?????.?..?..??.
    20: 00 00 00 00 cc 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ....?...........
    30: 00 00 00 00 08 12 03 02 04 00 00 00 01 01 00 14    ....?????...??.?
    40: 0c d8 d8 00 6f 38 00 00 00 00 00 ee 10 d8 7e e3    ???.o8.....???~?
    50: 00 00 88 28 00 00 00 00 7f 00 00 00 00 00 00 00    ..?(....?.......
    60: 7f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ?...............
    70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    / # i2cset -fy 2 0x18 0x00 0x01 b
    / # i2cdump -fy 2 0x18
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
    00: 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00    ?.?........?....
    10: 40 40 40 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    @@@@............
    20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    30: 00 00 00 00 40 00 40 40 00 40 00 10 00 00 00 00    ....@.@@.@.?....
    40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00    ...........?....
    80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我建议您将 reg0x52设置为0x00、并且不将寄存器0x51更改为0x00、为什么仍然不正确?

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    我可能没有更改第0页
     我应该 先使用 Jeff 的脚本吗?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有必要、您可以先尝试我的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  
    请检查以下寄存器转储
    但是、在我开始采集数据后、偏置变为0

    / # i2cset -fy 2 0x18 0x00 0x00 b
    / # i2cset -fy 2 0x18 0x52 0x00 b
    / # i2cset -fy 2 0x18 0x53 0x28 b
    / # i2cset -fy 2 0x18 0x00 0x01 b
    / # i2cset -fy 2 0x18 0x3b 0x10 b
    / # i2cset -fy 2 0x18 0x00 0x00 b
    / #
    / #
    / #
    / # i2cdump -fy 2 0x18
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
    00: 00 00 60 00 07 92 20 00 00 00 00 88 82 00 80 02    ..`.?? ....??.??
    10: 00 08 88 82 80 01 00 04 00 00 01 00 00 01 84 00    .?????.?..?..??.
    20: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ....D...........
    30: 00 00 00 00 08 12 03 02 04 00 00 00 01 01 00 14    ....?????...??.?
    40: 0c d8 d8 00 6f 38 00 00 00 00 00 ee 10 d8 7e e3    ???.o8.....???~?
    50: 00 c0 00 28 00 00 00 00 7f 00 00 00 00 00 00 00    .?.(....?.......
    60: 7f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ?...............
    70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、您应该开始捕获数据、然后执行这些命令、因为手动设置将更改驱动程序进程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin

    目前、声音可以录制。

    开始捕获后、我需要再次键入 amixer 命令。

    并键入以下两个命令

    i2cset -FY 2 0x18 0x00 0x00 b

    i2cset -FY 2 0x18 0x52 0x00 b

    完成此操作后、I2S Tx 即可输出数据、

    非常感谢您的大力帮助

    现在、我如何将"i2cset -FY 2 0x18 0x52 0x00 b"集成到驱动程序中?

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tlv320aic3x_2D00_linux_2D00_audio_2D00_routing_2D00_path_2D00_setting.pdf

    Daniel、您好!

    事实上,我告诉你正确的 amixer 设置作为附件,你能确认它在你的身边吗? 如下所示:

    • "ADCFGA 左静音开关"=>开
    • 'ADCFGA 右静音开关'=>开(如果需要)
    • "MIC PGA Switch"(IC PGA 开关)=>开、开
    • "ADC Level Volume"=> Value
    • "PGA 水平音量"=>值
    • "IN1_R 到左混频器正电阻器"=>"10k Ω"
    • "IN1_R 到右混频器正电阻器"=>"10k Ω"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我使用的错误

    amixer -c0 cset name='ADCFGA Left Mute Switch' On
    amixer -c0 cset name='ADCFGA 右侧静音开关'开
    amixer -c0 cset name="IC PGA Switch" on、on

    amixer -c0 cset name='IN1_L to Left Mixer Positive Resistor' 1.
    amixer -c0 cset name='IN1_R to right Mixer Positive Resistor' 1.

    amixer -c0 cset name='CM_L 至左混频器负电阻器' 1.
    amixer -c0 cset name='CM_R to right Mixer 负电阻器' 1.

    我是否错过了这两个?

    • "ADC Level Volume"=> Value
    • "PGA 水平音量"=>值

    即使我更改这两个值、 0x52也不会更改

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还需要选择电阻器:

    • "IN1_R 到左混频器正电阻器"=>"10k Ω"
    • "IN1_R 到右混频器正电阻器"=>"10k Ω"

    音量控制是可选的、除非您需要更大的记录数据。