This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:主模式下的时钟

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1375209/tlv320adc6140-clocking-in-master-mode

器件型号:TLV320ADC6140

工具与软件:

有人可以先确认一下我对主模式下 TLV320ADC6140时钟参数的了解吗?

1.阅读应用手册"配置和操作 TLV320ADCx140作为音频总线主器件"、我认为在禁用 PLL 的情况下无法以192kHz 的频率对4个通道进行采样。 是这样吗?

2.如果启用 PLL 时 MLCK 和 BCLK 之间的关系存在有意义的限制、或者内置 PLL 是否可以从表1中的任何 MCLK 中生成应用手册表3/4中的任何所需频率、我无法从数据表和应用手册中弄清楚。 没有任何注释,它不能,但它没有明确地说它可以。 特别是、有人能否在启用 PLL 时确认这是有效的参数组合?

24 MHz

采样频率= 192kHz (4通道)

BCLK = 18.432 MHz

BLOCK 至 FSYNC = 96

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    感谢您的提问。 以下是对这些问题的说明:

    1. 正确、在禁用 PLL 的情况下无法以192kHz 采样率对4个通道进行采样
    2.  当采用以下配置运行时、该器件可支持以192kHz 采样率进行4通道(BCLK 至 FSYNC = 96)录制、并启用24MHz 和 PLL 的 MCLK 频率:禁用 DRE/AGC、无双二阶滤波器、线性相位抽取滤波器

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan