请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424E-Q1 工具与软件:
嗨、团队:
您能建议 I2C 随机/顺序访问的功能、尤其是对于以下器件的"读清零寄存器"?
我发现 TAS6584故障存储寄存器不能通过顺序读取来清除、但需要随机读取来清除该位。
因此、我要确保我正在使用或工厂要使用的其他器件中是否存在此类要求。
请查看以下内容、如果缺少任何要求或注释、请予以更正。
| 
 资格  | 
顺序 R/W | 随机 R/W | 注释 | 
| 
 TAS6424RQDKQRQ1  | 
有 | 有 | 无锁存寄存器? | 
| TAS6584QPHDRQ1 | 有 | 有 | 顺序读取不会清除存储器寄存器的读取。 它需要随机存取读取来清除它。 | 
| TAS6422EQDKQRQ1 | 有 | 有 | 无锁存寄存器? | 
| TAS5424CTDKERQ1 | 有 | 有 | 锁存寄存器是按顺序读取还是随机读取来清除? | 
| TAS5411QPWPRQ1 | 有 | 有 | ? | 
| TAS6424EQDKQRQ1 | 有 | 有 | 无锁存寄存器? | 
| TAS5720LRSMR | 否??? | 有 | 不允许顺序访问? | 
此致、