主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3109-Q1
工具与软件:
您好、TI 专家!
你好。
我们遇到了 AMP 无输出问题。 在故障模式期间、警告/故障引脚在电压高电平(正常)下进行测量、待机/静音引脚均上拉至高电平。 请帮助您在下面找到更多信息,谢谢。
设置:
VBAT = 12V
AMP IC 输出:无负载
带散热器的同相放大器 IC? 有
播放音乐
症状:
1.无交流/直流输出
故障单元(下表)、使用多定时器测量 输出引脚到 GND 的电压电平、未测量 VDC (VBAT/2)。 在良好的单位中、 可以测量大约6Vdc。
| OUT_1P | OUT_1M | OUT_2P | OUT_2M | OUT_3P | OUT_3M | OUT_4P | out_4M |
| 0.214V | 0.204V | 0.126V | 0.126V | 0.203V | 0.184V | 0.126V | 0.126V |
2.报告的加载状态不正确
在故障模式期间、如果所有 OUT_1/2/3/4M 都短接至 GND。 0x0C 和0x0D 仍然回复0x00。 (但是、在正常单元中、 0x0C/0x0D 也回复0x00。)
| 在所有通道中都没有负载的良好单位 | 正常单元将 OUT_1/2/3/4M 连接到 GND | 在所有通道中都没有负载的坏单元 | 错误单元将 OUT_1/2/3/4M 连接到 GND | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3.当寄存器(0x0C、0x0D、0x0E、0x0F)发送至 AMP IC 时、无诊断脉冲输出
在良好单元中、当这4个寄存器发送到 AMP IC 时、可使用示波器在输出端测量诊断脉冲。 在坏的单位中、在输出端没有测量值。
我们仍在尽最大努力从故障单元转储所有寄存器。 同时、请就这一问题提供任何建议或意见。 谢谢你。