This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2016D2:高输入信号时 TPA2016D2寄存器损坏

Guru**** 2551040 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2016D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1376900/tpa2016d2-tpa2016d2-register-corruption-with-high-input-signal

器件型号:TPA2016D2

工具与软件:

您好!

我正在语音放大器应用中使用 TPA2016D2。  信号链非常简单。  麦克风->来自前置放大器的 AB 类输出-> TPA2016D2 ->两个8 Ω 扬声器、一个在 L 通道、一个在 R 通道。  我拥有 ATTiny84A、用于驱动 I2C 线路以配置 TPA2016D2。  当我初始化器件并读回数据时、数据看起来正确、器件的性能正常。

然而、当我向 TPA2016D2提供高电平输入信号时、寄存器会被损坏。  这是我读回的内容:

下面是我的原理图的屏幕截图:

我使用示波器探测 HPOUT 节点、并在寄存器更改之前针对1kHz 正弦波测量了大约3Vpp。  TPA2016D2的数据表显示 INR 和 INL 的最大输入为 INR+0.3V VDD、因此我不应该接近最大值。  有什么想法会导致重写我的寄存器?  如果有任何帮助、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    电源电平是多少? 是否在同一事件期间使用示波器检查了电源轨?
    也许在达到峰值后电源会大幅下降、从而导致器件执行上电复位。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    复位发生时、我没有看到电源会降低、但5V 电源的噪声确实高达250mVpp。  当发生复位时、我的扬声器开始发出令人极其不愉快的高频振铃、并且电源噪声显著增加。  我的电源可能会有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    除了扬声器外、输出端是否还有其他连接?
    您是否可以尝试断开扬声器? 如果输出悬空时未发生问题、则可能表明存在电源问题。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师