主题中讨论的其他器件:TAS6424-Q1
工具与软件:
大家好、
我已将两个高频扬声器(4欧姆、4欧姆)并联到 tas6424-Q1的通道1和通道2、分别连接到两个扬声器(4欧姆、4欧姆)。 从寄存器(0x17 - 0x1A)读取阻抗值、但是 不会 正在获取预期的阻抗值。
场景:
1)将高频扬声器(4欧姆阻抗)与扬声器并联(4欧姆阻抗)。
2)以 19kHz 播放正弦音。
3)执行交流诊断
4)从寄存器(0x17 - 0x1A)读取阻抗值。 获得大约 5.3欧姆(0.2496 Ω)的阻抗值 . 
5)停止交流 DIGA 
6)卸下高音扬声器和扬声器
7) 7)执行步骤:2)、3)
8) 8) 从寄存器(0x17 - 0x1A)读取阻抗值。 0欧姆左右的预期值 但得到值 5.3欧姆(0.2496 Ω)。 影响很小
请为该问题提供支持吗?
此致、
Ishak
				

 使用4欧姆电阻。