This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:在执行交流诊断以读取高音扬声器阻抗时、获得错误的阻抗值

Guru**** 2440750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1369556/tas6424e-q1-while-performing-ac-diagnostic-to-read-tweeter-impedance-getting-wrong-impedance-value

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424-Q1

工具与软件:

大家好、

我已将两个高频扬声器(4欧姆、4欧姆)并联到 tas6424-Q1的通道1和通道2、分别连接到两个扬声器(4欧姆、4欧姆)。 从寄存器(0x17 - 0x1A)读取阻抗值、但是  不会  正在获取预期的阻抗值。  

场景:

1)将高频扬声器(4欧姆阻抗)与扬声器并联(4欧姆阻抗)。

2)以 19kHz 播放正弦音。

3)执行交流诊断

4)从寄存器(0x17 - 0x1A)读取阻抗值。 获得大约 5.3欧姆(0.2496 Ω)的阻抗值 .

5)停止交流 DIGA

6)卸下高音扬声器和扬声器

7) 7)执行步骤:2)、3)

8) 8) 从寄存器(0x17 - 0x1A)读取阻抗值。  0欧姆左右的预期值 但得到值 5.3欧姆(0.2496 Ω)。 影响很小   

请为该问题提供支持吗?

此致、

Ishak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Ishak。

    您是否完全遵循了数据表步骤?

    BR.

    Wei Qiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我遵循数据表中的所有步骤。

    此致、

    Ishak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Ishak。

    也许您可以使用标准电阻器再次进行测试、并尝试查找是否存在一些错误操作、

    BR.

    Wei Qiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei Qi:
    我按照交流诊断的数据表步骤进行了操作、但当我们第二次触发交流诊断时、采用相同的值、同时未连接任何负载。

    标准寄存器的含义是什么? 此处、我们将 寄存器(0x17 - 0x1A) 用于加载阻抗值。 请详细说明标准寄存器使用情况。


    此致、
    Ishak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    标准电阻器表示我们已经知道的阻抗、如4 Ω 负载等

    我将进行基准测试、以查看是否可以重现您的问题、并记录步骤。

    BR.

    Wei Qiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei Qi:

    非常感谢您的支持。
    好的、我将等待您的更新。

    此致、
    Ishak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我尝试使用 PPC3进行测试、测试结果符合预期。

      使用4欧姆电阻。

    您可以按照 PPC3或使用附加的 Excel 重试。  

    BR.

    Wei Qiu.e2e.ti.com/.../TAS6424-AC-diagnostic-calculation.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei Qi:

    代码中关于如何计算高音扬声器阻抗的唯一疑问、即会告知高音扬声器连接或开路负载。
    虽然相同的阻抗差动扬声器提供差动阻抗值、但为什么这种行为会出现?   

    此致、
    Ishak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishak。

    计算公式如下所示:

    通常、您可以通过负载变化来判断高音扬声器是否已连接。  

    虽然相同的 impudence diff speaker 具有差异阻抗值、但为什么会出现这种行为?   
    [报价]

    TAS6424R 让您意味着相同的扬声器阻抗、但检测到不同的阻抗? 阻抗差异有多大?

    测量过程中可能会引入误差、但误差值​​应较小。

    BR.

    Wei Qiu。