This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:PPC3压降问题和输出功率问题

Guru**** 2533220 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1371321/tas2563-ppc3-droped-issue-and-output-power-issue

器件型号:TAS2563

工具与软件:

 打开"Smart AMP"模型后、软件速度下降。

此设计是立体声型、AMP 输入电源为5V、900mA (电源)、XMOS 使用另一个 USB 进行充电。 但输出功率只有2W、这经过音频精度测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean:

    您是否已确定您正在使用的扬声器的特征? 如果扬声器和 ppc3扬声器特性不匹配、则可能会导致智能放大器非常保守。  

    https://www.ti.com/lit/ab/slaa952/slaa952.pdf? - TAS2563扬声器特性指南

    如果您已确定扬声器的特征、则其额定功率可能为~2W。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

     如果我使用这种情况、您的意思是 TAS2563额定功率小于2W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到单击 Smart AMP 时会出现一个勘误项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean:  

    您似乎正在使用扬声器的默认特性。 您将需要分析扬声器的特征、以使智能放大器算法发挥全部性能。 我相信这 就是放大器功耗较低的原因。

    您将需要使用学习板2通过 TAS2563 https://www.ti.com/tool/PP-SALB2-EVM 来确定扬声器的特征

    如果您要在不受扬声器保护影响的情况下评估器件的模拟性能、您可以在器件控制面板中将该器件置于"ROM 模式"、这将允许您在没有扬声器保护的情况下测试器件的峰值功率能力。  

    有关单击"Smart AMP"时错误的通知。 如果在重新启动 GUI 和 PC 后此错误仍然存在。 您是否可以尝试重新安装 PPC3?

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    我重新安装了 PPC3、但在打开"Smart AMP"调优模型时仍然出现错误。

    安装版本为 TAS2563_TAS2563QFN_v3.1.0-alpha.11。

    你有什么其他建议吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean:  

    您是否有 PPC3的完整发布版本? 可以从 mysecure 软件获取的一个?

    我认为 Alpha 版本仅在 TI 内部提供。 谁向您提供了 alpha 11?

    此致、
    Arthur