This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1678:使用 OPA1678驱动压电式蜂鸣器

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1678, TLC555, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1379042/opa1678-using-opa1678-to-drive-a-piezoelectric-buzzer

器件型号:OPA1678
主题中讨论的其他器件: TLC555OPA192

工具与软件:

大家好、团队成员:

如下图所示、我想使用两个 OPA1678运算放大器来驱动一个压电式蜂鸣器。 其中一个将用作反相放大器、而另一个将用作同相放大器。
图中的输入电压范围为直流5V 至12V、模拟开关输入是来自 SoC 的 PWM 信号、频率范围为1kHz 至4kHz。 两个 OPA1678放大器将输出相同频率的互补信号、以驱动压电式蜂鸣器。 这项计划是否可行?

1 μ s OPA1678、方波信号输入吗? (频率1kHz~4kHz)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng:  

     压电执行器是否需要使用正负信号驱动? 555计时器会更合适。 请查看以下链接中的 TLC555计时器。  

    TLC555

    下面是一个 TLC555采用单稳模式的示例、可在输出端生成1kHz 方波。 可以使用 R1的电位器调节时序。  

    TLC555 TINA TI 仿真:

    e2e.ti.com/.../TLC555-Monostable-2.TSC

    OPA1678是一款高性能音频放大器。 输入共模电压范围为 VCC - 2V、如下所示、其中您的输入信号会进入 VCC。

    如果您需要使用运算放大器、您可以考虑具有输入的 OPA192、它可以用作比 OPA1678更适合的比较器。  

    OPA192

    您也可以考虑在方波振荡器电路中使用比较器、如下所示。

    TLV1832

     

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Chris

    感谢您的答复。

    我设计的初衷是使用±12V 电压电式蜂鸣器驱动。 图中使用了 OPA1678来形成共相和反相放大器电路、以在蜂鸣器两端生成+12V 和-12V 电压。
    请帮助评估 OPA1678是否可以输入方波信号。  或者、也可以找到一个运算放大器来代替可以驱动蜂鸣器的 OPA1678。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng:  

    如上所述、OPA1678的共模范围比电源轨低2V、在您的应用中、您会驱动到不建议使用的电源轨。 因此、如果需要运算放大器、我推荐具有轨到轨输入的 OPA192。 我认为一个更好的选择是考虑一个比较器、它可以实现我上一个回复中所示的方波振荡器电路。

    此致、  

    Chris Featherstone