Other Parts Discussed in Thread: OPA1678, TLC555, OPA192
主题中讨论的其他器件: TLC555、 OPA192
工具与软件:
大家好、团队成员:
如下图所示、我想使用两个 OPA1678运算放大器来驱动一个压电式蜂鸣器。 其中一个将用作反相放大器、而另一个将用作同相放大器。
图中的输入电压范围为直流5V 至12V、模拟开关输入是来自 SoC 的 PWM 信号、频率范围为1kHz 至4kHz。 两个 OPA1678放大器将输出相同频率的互补信号、以驱动压电式蜂鸣器。 这项计划是否可行?
1 μ s OPA1678、方波信号输入吗? (频率1kHz~4kHz)。
谢谢