This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:4E 20W 扬声器的功率损耗详细信息

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1379174/tas6424e-q1-power-loss-details-for-4e-20w-speaker

器件型号:TAS6424E-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

是否可以获得与 TAS6424E-Q1连接的4 x 20W 4E 扬声器的实时功率损耗详细信息或估计功率损耗详细信息?

PVDD = 12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这对我们而言是不可能估计的、因为我们不知道您的扬声器或您真实世界的音频信号。  您实际上可以使用我们的 EVM、使用扬声器和音频信号来测量噪声。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    同意。 但我们没有配备 EVK。 在数据表中、我们看到效率为86%。 我们使用4 x 20W 扬声器。 通过使用数据、我们可预测最大耗散为13W。 这是做假设的正确方法吗? 我们需要将这些值用于 PCB 板的热仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在音频领域、我们几乎不会持续以全功率运行放大器。  我们通常使用具有高波峰因数的音乐运行放大器、因此平均功耗远低于全功率。  在第12.3节的第69页的数据表中有一个热学示例。  这提供了热设计的 AM 说明以及计算方法。

    此致、
    Gregg Scott