请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424E-Q1 工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
是否可以获得与 TAS6424E-Q1连接的4 x 20W 4E 扬声器的实时功率损耗详细信息或估计功率损耗详细信息?
PVDD = 12V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
是否可以获得与 TAS6424E-Q1连接的4 x 20W 4E 扬声器的实时功率损耗详细信息或估计功率损耗详细信息?
PVDD = 12V