This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:输入24V 时、芯片和电感器的温度很高

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1377900/tpa3110d2-when-inputting-24v-the-temperature-of-the-chip-and-inductor-is-high

器件型号:TPA3110D2

工具与软件:

你好、我是 Kent。 遇到高温问题时、请提供帮助。
芯片 TPA3110D2未配备散热器。 当输入为24V 时、在空载条件下、芯片为65 ℃、10uH 电感为65.8 ℃;单通道10W8 Ω 播放1kHz 0dB、芯片81.8 ℃、10uH 电感67.4 ℃。 双通道10W8 Ω(总计20W)、芯片95.6 ℃、10uH 电感67.5 ℃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    器件将一直工作、直到结温达到150°C。 此时、器件将停止播放、直到冷却到15C。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    另一个问题、没有功率限制、负载为15W8 Ω、为什么电流(CH4)断开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    由于信号削波、电流被封顶。 这可能是由于输入信号未正确平衡或削波造成的。 您是否能够获得相同通道的+/-输入和输出的示波器屏幕截图?

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    谢谢。

    由于 输入信号削波、电流被限制。