Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3110D2 工具与软件:
你好、我是 Kent。 遇到高温问题时、请提供帮助。
芯片 TPA3110D2未配备散热器。 当输入为24V 时、在空载条件下、芯片为65 ℃、10uH 电感为65.8 ℃;单通道10W8 Ω 播放1kHz 0dB、芯片81.8 ℃、10uH 电感67.4 ℃。 双通道10W8 Ω(总计20W)、芯片95.6 ℃、10uH 电感67.5 ℃。