This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:直流失调电压

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1366599/tlv320aic3104-dc-offset

器件型号:TLV320AIC3104

工具与软件:

录制音频的直流偏移可能会导致哪种因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hill、

    如果您记录直流失调电压、则链中可能缺少高通滤波器、或者 ADC 的偏置点与信号偏置到的位置之间存在误差。 如果出现问题、您需要分享有关电路设置和数据记录方式的更多详细信息。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 Jeff:
    感谢您的答复。 以下是更多详细信息:

    1.对于电路组、我们的 MIC 偏置由外部 LDO 提供3.3V 电源、同时还连接到编解码器 AVDD 电源。


    2.交流耦合电容使用0.1uF、输入电平控制设置为0dB。 这将产生80Hz 的高通滤波器极点。 我曾尝试使用0.2 μ F 交流耦合电容器、这会将高通滤波器极点降低到接近40Hz、但也会引入 直流失调电压。

    3.我们使用一个为 Android 系统开发的录制应用程序。 此应用程序允许我们转换。 PCM 文件至。 WAV 文件。 然后,我们使用 Audacity 应用程序来分析它。

    如果需要更多信息、请告知我、以便我可以向我们的软件提问  

    谢谢  

    e2e.ti.com/.../DVT_5F00_internal-app.wav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hill、

    您是否在器件信号链中启用了高通滤波器?

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我还没有启用高通滤波器。 您能告诉我如何在正确的位置设置高通滤波器吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hill、

    第 10.3.3.2.1节详细介绍了如何在 ADC 链上设置和配置高通滤波器。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jeff。 我已成功配置它。 不过、我想了解导致直流失调电压的原因。 这是否正常、或者是否有任何我应该知道的电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hill、

    您的直流失调电压看起来很小、这很正常。 在现实世界中、不匹配的耦合电容器、非线性和其他非理想情况会导致录音中出现直流偏移。 这就是为什么要设置高通滤波器、以帮助消除这些问题。 我在原理图中看不到任何错误。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  


    感谢您帮助解释直流失调电压、我现在对它有了很好的了解。


    但是、我对设置高通滤波器公式有其他疑问:


    对于这个公式、"z-1 "是什么意思、我可以在哪里找到它的数字?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、hill、

    该公式在 Z 域中给出。 这类似于离散信号的频域(数字音频是离散信号)。  

    TI 提供了一个工具、可帮助您无需在 z 域中进行数学运算即可生成系数: www.ti.com/.../01.00.00.0A

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    现在、我非常清楚这一点。  

    但是、我注意到编解码器中的高通滤波器增益只有-3dB。 这是完整设置还是更像是-6dB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hill、

    这不是增益。 这是滤波器的-3dB 点、即截止频率。 滤波器的增益在通带中应为0dB。

    如果要应用平坦的-6dB 增益、则应使用 PGA 或数字音量控制。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  
    我懂了。 所以、如果我打开了高通滤波器、并且出现轻微的直流失调电压、这是否意味着我需要尝试不同的截止频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hill、

    您应该尝试高通滤波器的其他选项。 您如何连接到 Audacity?

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 Jeff:

    感谢您的意见。 我已经尝试了您建议的其他高通滤波器选项。 我通过写入页0寄存器12来启用高滤波器、然后通过写入页0寄存器107来选择编程系数、并使用默认值。

    为了查看结果、我使用了 audacity 作为工具来打开我在器件中录制的.wav 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hill、

    使用其他选项是否有助于直流失调电压?  如果使用默认系数、则无需在寄存器107中选择"编程系数"。 寄存器12中的预编程选项应该就足够了。 如果问题仍然存在、如何录制.wav 文件?

    您可以执行的另一项检查是测量任何直流失调电压的模拟信号输入。 如果模拟输入中不存在该信号、则该信号极不可能 由器件生成。 在这种情况下、更有可能是记录问题。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  
    我已经测量了引脚10、我们已将其设置为信号端输入、现在它为1.35V。 这是否正常? 此外、根据您的建议、我知道我可以检查引脚11、引脚12、引脚13、引脚14和引脚16等其他输入以获取任何直流失调电压、对吗?

    2.我们使用一个为 Android 系统开发的录制应用程序。 此应用程序允许我们直接转换。 PCM 文件至。 WAV 文件。 我需要提供转换格式等信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hill、

    1.35V 偏移是正常的。 你是否排除了. PCM 至。 WAV 文件转换没有引入偏移?

    如果您可以告诉我您的 I2C 配置脚本(不是寄存器映射、是一系列 I2C 写入)、我可以在 EVM 上尝试它、看看我是否测量到任何偏移。 我可以直接测量 PCM 数据。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  


    由于工作日程安排很忙、很抱歉耽误您的回复。 我们通过软件驱动程序(而不是命令行)启用高通滤波器、最终解决了这些问题。