请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6584-Q1 工具与软件:
下午好。 我目前正在处理一个使用 TAS6584芯片放大器的项目。 我一直在努力实现此芯片的热折返功能。 我已经看到、当折返激活、并且输出功率开始下降时、THD 也开始降级(百分比变大)。 我已经拍摄了一种快速振幅开关的图像、我认为这是导致 THD 下降的原因。
我还看到、当输出功率达到稳定状态值时、THD 降至1%以下。 我认为正是在此时、折返控制将停止快速改变输出功率。
关于此行为、我有几个问题:
- 这是用于驱动热折返的 PID 控制算法吗?
- 如果是、是否有方法可以改变微分响应参数?
谢谢!
Levi Rakes