This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:TAS6584 -热折返问题

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1380042/tas6584-q1-tas6584---thermal-foldback-question

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

下午好。 我目前正在处理一个使用 TAS6584芯片放大器的项目。 我一直在努力实现此芯片的热折返功能。 我已经看到、当折返激活、并且输出功率开始下降时、THD 也开始降级(百分比变大)。 我已经拍摄了一种快速振幅开关的图像、我认为这是导致 THD 下降的原因。

我还看到、当输出功率达到稳定状态值时、THD 降至1%以下。 我认为正是在此时、折返控制将停止快速改变输出功率。

关于此行为、我有几个问题:

  1. 这是用于驱动热折返的 PID 控制算法吗?
  2. 如果是、是否有方法可以改变微分响应参数?

谢谢!

Levi Rakes

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Levi

      此功能不是 PID 控制、这种现象应该是正常现象。  

      器件内部没有空间来存储大型音频信号、器件需要调整每个 FS 时钟的数据、不能等待整个正弦波进行调整。 因此、在 TFB 生效期间、正弦波在每个周期内都会开始减小、对于每个 FS 时钟、它们都会变得稍小。 在此过程中没有必要测试 THD、也不会产生良好的结果。