This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M PPC3问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1377192/tas5805m-tas5805m-ppc3-issue

器件型号:TAS5805M
Thread 中讨论的其他器件: TAS5805

工具与软件:

您好!

我在打开 TAS5805M 配置工具时遇到了以下问题。 它要求安装 MCR 并更新环境参数。

我做了这两件事、但仍然看到相同的问题。

在我打开 TAS5825配置工具时不会出现此类问题。

此致、

CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否单独安装了 tas5805/tas5825?

    它可能是由两个模型之间的一些冲突引起的。

    您可以尝试重新安装它们。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    我已重新安装 PPC3和 TAS5805M。

    我这次没有安装 TAS5825。