This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:通过 EMC 传导发射测试进行设计时出现问题。

Guru**** 2400285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1380976/tpa3138d2-issues-getting-design-through-emc-conducted-emission-test

器件型号:TPA3138D2

工具与软件:

您好!

这款 PoE 供电扬声器采用 PBTL 模式并将 TDA3138D2用作4 Ω 负载的音频放大器。

测试机构已报告-

在单元未发射任何音频的情况下、几乎没有噪声、但是、只要启用放大器、就会产生并通过以太网电缆重新注入的噪声超过较高的 A 类(较高)限制  

这显然指向的是 D 类放大器、该放大器产生的噪声约为350kHz、正在逃逸单元。

电路参考数据表、见附件、只是没能直接拿到设计、 对于我可能做错了什么或需要做什么、有什么建议吗? 抱歉、在了解如何添加原理图文件时遇到问题、如果内容不可阅读、请发送电子邮件再发送。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将查看您的问题描述、并在下周早些时候提供进一步的意见与您联系。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试在+12V 线路上、在去耦电容器之前添加电感器或铁氧体、尝试滤除 D 类电源的开关噪声。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何与此和解决方案相关的应用手册? 我感到惊讶的是、没有提到此问题、使用此器件的所有设计中都必须存在该问题?  

    我可以在12V 电源上添加 LC 滤波器、但我希望看到有关此方面的更多详细信息、以及可能已批准的解决方案。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以处理与降压/升压转换器类似的 D 类放大器设计。 由于 PWM 开关、它遵循类似的 EMI/EMC 原理。
    我将仔细查看以前的文档(尽管不是针对该放大器的特定文档)、并很快与您分享。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师