工具与软件:
大家好、团队成员:
我使用 MCU 通过 I2C 将指令写入3204寄存器、并使用 I2S 向3204提供 MCLK。 I2C 发送数据时、扬声器将发出"PA"声、3204将在发出"PA"声之后正常工作。 但是、3204中没有声音、因此可以排除 I2S 问题。 哪些因素可能影响此"PA"声音? 请帮我分析一下、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我使用 MCU 通过 I2C 将指令写入3204寄存器、并使用 I2S 向3204提供 MCLK。 I2C 发送数据时、扬声器将发出"PA"声、3204将在发出"PA"声之后正常工作。 但是、3204中没有声音、因此可以排除 I2S 问题。 哪些因素可能影响此"PA"声音? 请帮我分析一下、谢谢。
您好、Daveon:
我修改了 Page1/注册表13、HP 的裂纹消失了、但还有其他问题、您能帮我看看吗? 我的寄存器配置如下:
尊敬的 Luo:
不确定声音大小是什么意思。
HP 和 LO 输出驱动器专为不同的用例而设计。 HP 输出设计为驱动耳机、其典型阻抗为16-32 Ω、驱动高达40mW 的功率、而 LO 设计用于各种负载、但驱动1Vrms 信号时可超过10k Ω。
可能是由于电容充电速度较慢和所选 Rpop 充电速度较慢而导致环境噪声消除、请再次查看参考指南的2.2.3.1。 此外、在寄存器0x0c 中、对保留寄存器进行了写入
尊敬的 Luo:
ADC 信号链中存在 AGC、因此实际效果是 PGA 增益的变化。 如果所有 INx 输入都具有相同的输入信号电平、并且 AGC 将信号增益到定义的值、则每个输入将具有在 DOUT 中显示的相同结果。
您可以通过禁用回送并在录音后分析 DOUT 上存在的音频来验证这一点。

如果 HPOUT 与 LO 的结果不同、这是启用环回后处理方面存在差异的原因。