This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC3204 I2C 开始以 Quot;PA"声音传输数据

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1379191/tlv320aic3204-tlv320aic3204-i2c-starts-transmitting-data-with-a-pa-sound

器件型号:TLV320AIC3204

工具与软件:

大家好、团队成员:

我使用 MCU 通过 I2C 将指令写入3204寄存器、并使用 I2S 向3204提供 MCLK。 I2C 发送数据时、扬声器将发出"PA"声、3204将在发出"PA"声之后正常工作。 但是、3204中没有声音、因此可以排除 I2S 问题。 哪些因素可能影响此"PA"声音? 请帮我分析一下、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    在进行任何故障诊断之前、请向客户确认他们是否按照应用参考指南2.3.3和2.4.6中概述的上电顺序操作。

    此外、HP 输出驱动器具有无爆裂声 操作电路和取消操作设置、您可以在应用参考指南的2.2.3.1中使用相应的输出驱动器进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    我修改了 Page1/注册表13、HP 的裂纹消失了、但还有其他问题、您能帮我看看吗? 我的寄存器配置如下:

    e2e.ti.com/.../3554.AGC1.7.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能定义"其他问题"吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     文档中有备注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我花点时间浏览您的设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    不确定声音大小是什么意思。

    HP 和 LO 输出驱动器专为不同的用例而设计。 HP 输出设计为驱动耳机、其典型阻抗为16-32 Ω、驱动高达40mW 的功率、而 LO 设计用于各种负载、但驱动1Vrms 信号时可超过10k Ω。

    可能是由于电容充电速度较慢和所选 Rpop 充电速度较慢而导致环境噪声消除、请再次查看参考指南的2.2.3.1。 此外、在寄存器0x0c 中、对保留寄存器进行了写入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    感谢您的回答、修改 Rpop 以解决环境声效输出延迟问题。 声音大小意味着它们在相同 AGC 参数下播放的环境立体声增益不同。 LO 增益小于 HP 增益。

    我希望您可以回复我的另一篇文章、即 LO 具有差动输出、LO 通道不能输出环境立体声效应的问题、谢谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    好的、可以、此问题是否已解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

     我还需要 HP 和 LO 输出来实现相同的 AGC 增益效果。 我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    ADC 信号链中存在 AGC、因此实际效果是 PGA 增益的变化。 如果所有 INx 输入都具有相同的输入信号电平、并且 AGC 将信号增益到定义的值、则每个输入将具有在 DOUT 中显示的相同结果。

    您可以通过禁用回送并在录音后分析 DOUT 上存在的音频来验证这一点。

    如果 HPOUT 与 LO 的结果不同、这是启用环回后处理方面存在差异的原因。