This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1662:运算放大器输入电压有低问题

Guru**** 2966050 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1383847/opa1662-operation-amplifier-input-voltage-is-low-problem

器件型号:OPA1662

工具与软件:

你好、专家  

工程中当前使用了以下电路。 测试中出现问题、请分析原因:

在正常工作状态下、当 IO_3V3和+1V8电源开启时、BTN_MCU 上的电压为1.8V;

但是、当器件在睡眠状态下工作后、电路中的+1V8电源保持不变、IO_3V3关闭、并且 BTN_MCU 上的电压从1.8V 降低到1.2V。

导致这种现象的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    我不确定您所说的"器件在睡眠状态下工作"是什么意思。 据我所知、OPA1662没有睡眠或使能功能。

    听起来您在关闭3.3V 电源电压的同时、要保持1.8V 输入电压处于开启状态。 在这种情况下、超出了放大器的绝对最大额定值、这要求输入电压处于电源电压的0.5V 范围内。 请参阅下表。

    您还可以参阅数据表第17页以及标题为"电过应力"的部分。

    在实践中、您应 在关闭电源电压之前关闭器件的任何输入电压、以避免任何电气过应力情况。

    此致、

    Zach