This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:PCM1681输出噪声。

Guru**** 2438750 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1383555/pcm1681-pcm1681-output-noise

器件型号:PCM1681

工具与软件:

你(们)好

我使用的是 PCM1681。 当我从 DAC 生成正弦波时、我观察到很多噪声。 数据表提到输出端将存在带外噪声、我们需要使用外部有源 LPF 来消除该噪声。 我使用了一个 LPF、 在 LPF 的输出端、我在 DAC 输出端看到的噪声消除了、我可以获得干净的波形。  

但是、PCM1681输出预计会产生这么大的噪声?  

  • 我的采样率是32kHz。 系统时钟- 4.096M、bck-1.024M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的许多工程师本周已外出、预计下周早些时候会有回应。

    感谢您的耐心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ashok、有些器件的带外噪声比其他器件大、例如我们的新 DAC 系列 TAD5xxx 系列的带外噪声更低。  一天结束时、一个良好的 LPF 应该会清除噪音、如果实现了这一点、 我就不会担心。

    此致、

    Arash