Other Parts Discussed in Thread: PCM1681
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1383555/pcm1681-pcm1681-output-noise
器件型号:PCM1681工具与软件:
你(们)好
我使用的是 PCM1681。 当我从 DAC 生成正弦波时、我观察到很多噪声。 数据表提到输出端将存在带外噪声、我们需要使用外部有源 LPF 来消除该噪声。 我使用了一个 LPF、 在 LPF 的输出端、我在 DAC 输出端看到的噪声消除了、我可以获得干净的波形。
但是、PCM1681输出预计会产生这么大的噪声?
- 我的采样率是32kHz。 系统时钟- 4.096M、bck-1.024M