https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1382183/pcm6020-q1-pcm6020-q1
器件型号:PCM6020-Q1工具与软件:
关于 VBAT_IN 查询、如果我们使用降压或分压器电路、如何检测"输入引脚对 VBAT_IN 短路或对电池短路"?
根据 PCM6020-Q1数据表、 当为 VBAT_IN 引脚测得的电压与之间存在差异时、会发生短接至 VBAT_IN 故障
输入引脚 ABS (VBAT_IN–INxx)小于阈值或同时小于 VBAT_IN 和 INxx 引脚测量电压
均高于11.7V。可以通过配置 DIAG_SHT_VBAT_IN (P0_R101_D3-0)来设置该阈值。
我的理解是在电池短路期间、它将检查 VBAT 引脚与输入引脚之间的配置阈值、如果低于该阈值、它将检测为短接至 VBAT。
那么、在这种情况下、我们需要使 VBAT_IN 引脚与电池电压相同来检测电池短路、我的理解是否正确?