This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6020-Q1:PCM6020-Q1

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6020-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1382183/pcm6020-q1-pcm6020-q1

器件型号:PCM6020-Q1

工具与软件:

关于 VBAT_IN 查询、如果我们使用降压或分压器电路、如何检测"输入引脚对 VBAT_IN 短路或对电池短路"?  

根据 PCM6020-Q1数据表、 当为 VBAT_IN 引脚测得的电压与之间存在差异时、会发生短接至 VBAT_IN 故障
输入引脚 ABS (VBAT_IN–INxx)小于阈值或同时小于 VBAT_IN 和 INxx 引脚测量电压
均高于11.7V。可以通过配置 DIAG_SHT_VBAT_IN (P0_R101_D3-0)来设置该阈值。

我的理解是在电池短路期间、它将检查 VBAT 引脚与输入引脚之间的配置阈值、如果低于该阈值、它将检测为短接至 VBAT。  

那么、在这种情况下、我们需要使 VBAT_IN 引脚与电池电压相同来检测电池短路、我的理解是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhaiyan:

    您的理解是正确的。 这里有两种情况。

    1:直接电池连接、其中 VBAT_IN 引脚直接连接到电池、VBAT_IN 引脚反映电池电压。 如果不超过 VBAT_IN 引脚的最大额定值、则可以这样做。  

    2:使用分压器/降压转换器将电池电压降至 VBAT_IN 引脚安全的电平。  可以通过配置 DIAG_SHT_VBAT_IN (P0_R101_D3-0)来设置该阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应。

    在我们的应用中、如果 VBAT 承受电池瞬态负载 dump932V)和过压(>24V)、则无法采用方案1。  

    方案2是可行的、我们计划对 VBAT_IN 引脚应用稳压10.5V 电源、但我有以下问题需要澄清。  

    i.根据这种情况、"当 VBAT_IN 引脚上测得的电压与之间存在差异时、就会发生短接至 VBAT_IN 故障
    输入引脚 ABS (VBAT_IN–INxx)小于阈值或同时小于 VBAT_IN 和 INxx 引脚测量电压
    规格高于11.7V"、假设麦克风输入引脚短接至13.5V 电池、VBAT_IN 电源为10.5V、差值大于450mV、只有麦克风输入引脚大于11.7V。 它不符合检测标准、我的理解是否正确?

    二、在 ECU 完成启动后要施加稳压10.5V 电源、是否有任何序列首先应用 VBAT_IN、然后是 IC AVDD 和 IOVDD?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhaiyan:

    i)。 您的理解是正确的。 不满足第一个条件(差值<阈值)、只有一个电压电平(INxx)高于11.7V、而另一个低于阈值。 因此、这不符合故障检测标准。

    II)。 VBAT_IN 引脚为 PCM6020-Q1的诊断和监控电路供电、要实现精确的监控和故障检测、建议首先为该引脚供电。 为 VBAT_IN 供电也将防止任何闩锁情况。 IOVDD 和 AVDD 电源轨之间的电源序列可以按任何顺序应用。 客户需要确保在上电序列期间正确管理 POR 电压(上电复位)、以避免与非单调电源斜升相关的任何问题。 谢谢。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    然后、对于我们的用例、不同电压的分压器/降压无法正常工作、我们必须使 VBAT_IN 电源保持来自电池输入。  

    我们是否可以使用串联电阻来限制电流、并使用 TVS 二极管来钳制>18V 的电压。 您有示例电路吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhaiyan:

    我们会审核您的申请并在下周早些时候与您联系、我们的许多工程师都将在本周度假。 使用串联电阻器和 TVS 二极管的方法可能可行。 TVS 二极管的反向关断电压应在正常工作电压附近、钳位电压应低于 VBAT_IN 引脚的最大安全电压、并且峰值脉冲电流应适合预期的瞬态。 谢谢。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhaiyan:

    使用电阻器和 TVS 二极管的方法将会起作用。 这样的简单配置就足够了。 应根据客户要求选择 TVS 二极管。 谢谢你。

    此致、

    Sam