This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
我们在 TAS5805M 上遇到了一些问题、我们想测量 TAS5805M 的效率、但当我们在 I2S 输入下提供-15dB 时。 AMP 仅在 10秒左右工作、然后关闭。
我们看到错误存储时间为72h 和73h、它显示 OTSD。
但-15dB 约为6W 输出。
我们是否有任何方法可以避免 OTSD?
以下是我们的设置。
PVDD=20V、1 TAS5805立体声(对于4 Ω)。
我们需要检查数据表的值、如下图所示。
您能否告诉我如何配置 TAS5805以符合规范?
它是否在芯片上方增加了散热器? 散热器规格是什么?
您好、Ramsey
下面是我的测量值。
图中的最大输出功率只能工作约30秒。
我的设置用于 TAS5805MEVM (立体声2.0配置、不带 LC 滤波器、3频带 DRC 音频模式、4 Ω+33uH 负载(或8 Ω+33uH 负载)、用于测量的 AP)。
环境温度为25°C (不含风扇)。
如果我使用更高的电压(20V)、OTSD 触发点 会更快。
您如何获得7W/通道的输出功率并保持它几分钟?
你(们)好
以下是我的测试过程和测试条件、如下所示。
我仅使用4欧姆、但它更快地触发了 OTSD。
我使用的 PVDD=20V、但它能更快地触发 OTSD。
我使用的是 BD 模式而不是 SPW 模式、但它会更快地触发 OTSD。
您好、Simon:
您不应拆下低通滤波器进行这些测量。 如果目标是测量效率、则应使用电感器在器件上进行测量。
此致、
Ramsey
你(们)好
我感到困惑。 为了提高效率、从数据路径中移除低通滤波器难道不是更好吗? (低通滤波器仍然具有损耗。)
我测量了低通滤波器之后的电压和功率、但将负载直接连接到 IC 输出以减少损耗。
您好、Simon:
在具有电感器的 EVM 上使用第二个(底部) TAS5805M、该器件在给定您使用的电压电平的情况下更适合用于性能测量。
此致、
Luis
您好、Simon
请将电感器更改为15uH、这样应该能够获得您的输出功率。
4.7uH 电感电流对纹波电流的影响不大、纹波电流会导致损耗较大。
Tks
Jesse
你(们)好
抱歉、我将执行该实验、然后回复结果。
你(们)好
我按照您的步骤、使用了第二个(底部) TAS5805M 并将电感器更改为15uH、但结果 始终与先前的数据相同、即使性能也 不像之前的数据那样好。
下面是我的测量结果、前两项是通过没有 LC 滤波器的 U1 TAS5805测量的
最后两个项目 通过具有 L=15uH 滤波器的 U2 TAS5805进行测量。
它们都在 SPW 模式下运行。
1.请将 fsw 更改为384k、将 BW 更改为80k。
2. 15uH 电感器的 Isat 是多少、请参考数据表中的电感器选择部分、以确保电感器具有足够的 Isat。
你(们)好
1、结果与上一条相同。
2. Isat 为1.05A
您好、Simon
- 1.05A 太小。
当输出6w、4欧姆时、电流已经接近1.22A。
请参阅数据表中的电感器选择、并选择大于最大电流的电感器。
通常、使用超过3A 的电流非常常见。
Tks
Jesse
你(们)好
但是、即使我在没有滤波器的情况下直接从 TAS5805输出进行测量、AP 上只有 AUX-0025、我仍然看不到7W 的功率。
也就是我使用了17V、实验告诉我 PVDD 电压越高、OTSD 触发的瓦数就越低。
我真的怀疑如果我更改15uH Isat=2A、功率能够连续运行至7W 20V、您能解释一下吗?
因为你看到上面的图片,我用11V 为 PVDD,输出可以8.1W 尽管只有30秒 没有 LC 滤波器。
您好、Simon
移除电感器或使用外部 AUX 对此无能为力。
这是因为仍然存在较大的纹波电流、它会通过 MOSFET 导致发热。
使用更大的电感器有助于减少这种情况。 更大的 ISAT 也可以使电感器值更稳定。
根据我们的经验、我们的一些客户使用了22uH。
BTW、15uH、2A 可能还不够。 您可能需要高 Isat 电流电感器。
Tks
Jesse