This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:如何使持续输出功率作为数据表?

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5805MEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1374337/tas5805mevm-how-to-make-the-continue-output-power-as-datasheet

器件型号:TAS5805MEVM
Thread 中讨论的其他器件:TAS5805MTAS5805

工具与软件:

你(们)好  

我们在 TAS5805M 上遇到了一些问题、我们想测量 TAS5805M 的效率、但当我们在 I2S 输入下提供-15dB 时。 AMP 仅在 10秒左右工作、然后关闭。

我们看到错误存储时间为72h 和73h、它显示 OTSD。

但-15dB 约为6W 输出。

我们是否有任何方法可以避免 OTSD?

以下是我们的设置。

PVDD=20V、1 TAS5805立体声(对于4 Ω)。

我们需要检查数据表的值、如下图所示。

您能否告诉我如何配置 TAS5805以符合规范?

它是否在芯片上方增加了散热器? 散热器规格是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    对于您正在使用的立体声配置、必须使用8欧姆负载来达到您已显示的框中值。 当负载为4 Ω 时、通过输出 FET 的电流会加倍、从而导致器件运行时温度更高。 第二个图像中的单声道情况使用 PBTL、以便在两个通道之间分配增加的电流。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramsey

    您能否 在 THD + N 1%和10&下提供4欧姆数据的连续输出功率以供参考?  BTL 模式

    请 使用 TAS5805MEVM 进行测量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在20V 电源和4欧姆负载下、在持续达到1%或10% THD 之前、您会受到热性能的限制。 最大连续功率将取决于您的特定配置、环境空气温度和器件周围的气流。 您可以确定特定的最大输出功率会缓慢地升高输入电平、并在器件外壳上使用热耦合来确定其何时达到热平衡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的设置中、我能够获得每通道7W 功率达数分钟的功率(默认 EVM、铁氧体磁珠输出滤波器、立体声2.0配置、3频带 DRC 音频模式、4 Ω 负载、用于测量的 AP)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramsey

    下面是我的测量值。

    图中的最大输出功率只能工作约30秒。

    我的设置用于  TAS5805MEVM  (立体声2.0配置、不带 LC 滤波器、3频带 DRC 音频模式、4 Ω+33uH 负载(或8 Ω+33uH 负载)、用于测量的 AP)。

    环境温度为25°C (不含风扇)。

    如果我使用更高的电压(20V)、OTSD 触发点 会更快。

    您如何获得7W/通道的输出功率并保持它几分钟?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向我发送您的设置图片以及您用于测试的频率? 我获得的结果是1kHz、未经修改的电路板、电阻负载和所述的 PPC3配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我将重新进行实验(仅4欧姆)、然后回复结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    以下是我的测试过程和测试条件、如下所示。

    我仅使用4欧姆、但它更快地触发了 OTSD。

    我使用的 PVDD=20V、但它能更快地触发 OTSD。

    我使用的是 BD 模式而不是 SPW 模式、但它会更快地触发 OTSD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    您不应拆下低通滤波器进行这些测量。 如果目标是测量效率、则应使用电感器在器件上进行测量。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我感到困惑。 为了提高效率、从数据路径中移除低通滤波器难道不是更好吗? (低通滤波器仍然具有损耗。)

    我测量了低通滤波器之后的电压和功率、但将负载直接连接到 IC 输出以减少损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

     在具有电感器的 EVM 上使用第二个(底部) TAS5805M、该器件在给定您使用的电压电平的情况下更适合用于性能测量。

    此致、
    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon

    请将电感器更改为15uH、这样应该能够获得您的输出功率。  

    4.7uH 电感电流对纹波电流的影响不大、纹波电流会导致损耗较大。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉、我将执行该实验、然后回复结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我按照您的步骤、使用了第二个(底部) TAS5805M 并将电感器更改为15uH、但结果 始终与先前的数据相同、即使性能也 不像之前的数据那样好。

    下面是我的测量结果、前两项是通过没有 LC 滤波器的 U1 TAS5805测量的

    最后两个项目  通过具有 L=15uH 滤波器的 U2 TAS5805进行测量。

    它们都在 SPW 模式下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.请将 fsw 更改为384k、将 BW 更改为80k。

    2. 15uH 电感器的 Isat 是多少、请参考数据表中的电感器选择部分、以确保电感器具有足够的 Isat。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1、结果与上一条相同。

    2. Isat 为1.05A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon

    - 1.05A 太小。

    当输出6w、4欧姆时、电流已经接近1.22A。  

    请参阅数据表中的电感器选择、并选择大于最大电流的电感器。

    通常、使用超过3A 的电流非常常见。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    但是、即使我在没有滤波器的情况下直接从 TAS5805输出进行测量、AP 上只有 AUX-0025、我仍然看不到7W 的功率。

    也就是我使用了17V、实验告诉我 PVDD 电压越高、OTSD 触发的瓦数就越低。

    我真的怀疑如果我更改15uH Isat=2A、功率能够连续运行至7W 20V、您能解释一下吗?

    因为你看到上面的图片,我用11V 为 PVDD,输出可以8.1W 尽管只有30秒 没有 LC 滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon

    移除电感器或使用外部 AUX 对此无能为力。

    这是因为仍然存在较大的纹波电流、它会通过 MOSFET 导致发热。

    使用更大的电感器有助于减少这种情况。 更大的 ISAT 也可以使电感器值更稳定。

    根据我们的经验、我们的一些客户使用了22uH。

    BTW、15uH、2A 可能还不够。 您可能需要高 Isat 电流电感器。

    Tks

    Jesse