This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:DIN RX 切换中断、带 S/PDIF 信号

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1383877/pcm1863-din-rx-toggle-interupt-with-s-pdif-signal

器件型号:PCM1863

工具与软件:

您好!

我正在寻找一种通过数字音频信号将我的系统从睡眠状态唤醒的解决方案。
借助 pcm1863的模拟输入、它使用 energysense 中断时没有任何问题。

是否可以将 GPIO1设置为 DIN 并使用 DIN RX 切换中断检测电路板的 SPDIF 输入是否正在播放任何内容?
或者是否只能检测引脚切换、而实际上不能检测是否播放任何音乐、因为如果没有播放任何音乐、SPDIF 不仅不是零?

提前感谢!
Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    1.可以。可以。 DIN RX 切换中断将在 DIN 线路上的任何转换时触发、指示信号活动。  

    2. DIN RX 切换中断只能检测引脚转换(切换),不能专门确定是否有音乐播放。 即使在没有传输音频的情况下(由于时钟信号或非音频数据的原因)、SPDIF 信号仍可能有转换。 因此、DIN RX 切换中断将指示 SPDIF 线路上的任何活动、但无法区分音频和其他类型的信号。  谢谢。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,这解决了我的问题!