Other Parts Discussed in Thread: PCM1863
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1863 工具与软件:
您好!
我正在寻找一种通过数字音频信号将我的系统从睡眠状态唤醒的解决方案。
借助 pcm1863的模拟输入、它使用 energysense 中断时没有任何问题。
是否可以将 GPIO1设置为 DIN 并使用 DIN RX 切换中断检测电路板的 SPDIF 输入是否正在播放任何内容?
或者是否只能检测引脚切换、而实际上不能检测是否播放任何音乐、因为如果没有播放任何音乐、SPDIF 不仅不是零?
提前感谢!
Sebastian