工具与软件:
您好、支持团队
我们的客户端使用 TAC5412EVM、我们有一个问题:
如果 悬空 J46、PC 可以 识别 PurePath。
如果 J46上拉至 AVDD、则 PC 无法 识别 PurePath。
那么 EVM 行为是正常的吗?

注意:
使用红圈。
未使用绿色圆圈。
如有任何建议、请告知我。
谢谢!
此致、
Lawrence
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、支持团队
我们的客户端使用 TAC5412EVM、我们有一个问题:
如果 悬空 J46、PC 可以 识别 PurePath。
如果 J46上拉至 AVDD、则 PC 无法 识别 PurePath。
那么 EVM 行为是正常的吗?

注意:
使用红圈。
未使用绿色圆圈。
如有任何建议、请告知我。
谢谢!
此致、
Lawrence
您好、Daveon
我们已修复问题、但 OUT2X 没有声音。
以下是客户端 MIC 设置:
Q1:使用 U5 (板载模拟 MEMS 麦克风、交流耦合)--> IN2


PurePath 设置如下所示:


测试结果:OUT2X 没有声音。
Q2:使用 MK1 (板载驻极体电容式麦克风(ECM)差分、交流耦合)--> IN1


PurePath 设置如下所示:

测试结果:OUT2X 没有声音。
如有任何建议、请告知我。
谢谢!
此致、
Lawrence
您好、Daveon:
在 PurePath 上选择预测试"Record AC-COMP IN1-IN2 Differential "并为板载麦克风"MK1"设置必要的接头后、我可以在向 MK1麦克风发射时测量 J5 HEADER-IN1 M 处的信号波动、但 J39-OUT2处没有信号波动、将耳机连接到 J35音频插孔3.5mm 时没有声音。
选择预测试设置后、如何播放板载"MK1"录制的声音?
非常感谢。
Daniel
您好、Daveon
如果我们使用板载 DMIC、如下表所示:

问题1: 是否应该设置 GPIO1和 GPO1A 以及 GPIA1和 GPIA2?
所有设置都应如此? 或 OPTION?
GPIO1设置:IRQ

GPO1A 设置:GPI2

GPIA1设置:GPO1

GPIA2设置:GPO2

Q2:配置主音频串行总线可能会影响板载 DMIC 设置?
协议格式应该是设置 TDM 还是 I2S? 之间的区别是什么?
Rx /输入也设置0周期?

Q3:如果使用板载 DMIC、则 MIC 偏置电压设置会旁路至 BSTOUT?

如果有任何建议,请告诉我。
谢谢!
此致、
Lawrence
问题1: 是否应该设置 GPIO1和 GPO1A 以及 GPIA1和 GPIA2?
所有设置都应如此? 或 OPTION?
[报价]这是板载模拟麦克风、及其设置。
[报价 userid="505972" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1379545/tac5412q15b5evm-k-floating-on-header-j46-issue/5284049 #5284049"]Q2:配置主音频串行总线可能会影响板载 DMIC 设置?
协议格式应该是设置 TDM 还是 I2S? 之间的区别是什么?
Rx /输入也设置0周期
[报价]默认情况下、设置 AR TDM 和0 BCLK 周期偏移。
[报价 userid="505972" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1379545/tac5412q15b5evm-k-floating-on-header-j46-issue/5284049 #5284049"] Q3:如果使用板载 DMIC、则将 MIC 偏置电压设置为旁路至 BSTOUT?我不推荐。
客户尝试达到的目标、我可以为您创建寄存器配置