This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:PMIC

Guru**** 2590670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1383870/tas6584-q1-pmic

器件型号:TAS6584-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65219

工具与软件:

尊敬的团队:

我们在 其中一个项目中使用 TPS6521903RHBR 为 AM62X 处理器供电、这里我们看到 PMIC 未提供任何输出、虽然 VIN 到 TPS6521903RHBR 稳定(3.3V)且 EN/PB/VSENSE 引脚为高电平(3.3V)、但当我们探测 GPO2引脚时、我们看到0V、同时探测0.95V 输出、而不是1.8V 输出。  

特此附上示意图供您参考、请您尽早向我们提供您的想法、因为我们需要在下周结束前交付该项目。

谢谢你。

此致

Amarnath G.