主题中讨论的其他器件: PP-SALB2-EVM
工具与软件:
您好! 
我正在考虑在一个新项目中使用 TAS2781。 有两个项目使用同一个板、 
一个带扬声器、另一个没有扬声器。 我有以下问题。
1) 1) TAS2781_0x38_cal.bin 错误
我发现 Linux 驱动程序需要 tas2781_cal_0x38.bin 文件
如果我在调优模式(而 不是 ROM 模式)下使用 PPC3制作 bin 文件。
如果 tas2781_cal_0x38.bin bin 文件不存在、则会发生错误并应用默认数据。
因此、8Ω 当 I PLAY 0dBFS 1kHz 信号时、TAS2781仅输出0.4W/TAS2781。
| [2.398839] tas2781-codec 0-0038:tas2781_cal_0x38.bin 的直接固件加载失败、错误-2 [ 2.409132] tas2781-codec 0-0038:tas2781_load_calibration:请求固件 tas2781_cal_0x38.bin 失败 [2.419796] tas2781-cedec 0-0038:tasdevice_fw_ready: load tas2781_cal_0x38.bin error、default 将影响 | 
如何创建 tas2781_cal_0x38.bin 文件?
2)特征化问题
Re、SD、FS、Qts、Vas QMS、QES、BL、CMS、MMS、 获得了 RMS、Le、偏移限制值
规范中引入的失真、但 L2、Ke、RTV、CTV RTM、CTM、RTVA、温度系数、
无法获得积分增益1、积分增益2和比例增益值。
我应该如何输入这些值、它们是否对放大器输出有重大影响?
我要使用的扬声器是10W/8 Ω。
3) 是否可以仅使用特性值获得正常输出
而不加载校准值? 校准的作用是什么?
4) 如果放大器输出12W/8欧姆@1kHz,那么我可以检查其他方面
如电源和噪声等 扬声器的正确调节可以随时间完成。
那么、我可以获取输出 12W/8 Ω@1kHz 的特征评定文件和用于测试的校准文件吗?
5)对于不含扬声器的项目,我需要使用 EQ 和 DRC 功能
以及禁用特性和校准功能。 如何禁用这些功能?