This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781:校准错误和特性化

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2781, PP-SALB2-EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1374083/tas2781-calibration-error-and-characterization

器件型号:TAS2781
主题中讨论的其他器件: PP-SALB2-EVM

工具与软件:

您好!
我正在考虑在一个新项目中使用 TAS2781。 有两个项目使用同一个板、

一个带扬声器、另一个没有扬声器。 我有以下问题。

 1) 1) TAS2781_0x38_cal.bin 错误

   我发现 Linux 驱动程序需要 tas2781_cal_0x38.bin 文件

   如果我在调优模式(而 不是 ROM 模式)下使用 PPC3制作 bin 文件。

   如果 tas2781_cal_0x38.bin bin 文件不存在、则会发生错误并应用默认数据。

   因此、8Ω 当 I PLAY 0dBFS 1kHz 信号时、TAS2781仅输出0.4W/TAS2781。     

[2.398839]  tas2781-codec 0-0038:tas2781_cal_0x38.bin 的直接固件加载失败错误-2

[  2.409132] tas2781-codec 0-0038:tas2781_load_calibration:请求固件 tas2781_cal_0x38.bin 失败

[2.419796]  tas2781-cedec 0-0038:tasdevice_fw_ready: load tas2781_cal_0x38.bin error、default 将影响

   如何创建 tas2781_cal_0x38.bin 文件?

 2)特征化问题

   Re、SD、FS、Qts、Vas QMS、QES、BL、CMS、MMS、 ​​获得了 RMS、Le、偏移限制值

   规范中引入的失真、但 L2、Ke、RTV、CTV RTM、CTM、RTVA、温度系数、

  ​​无法获得积分增益1、积分增益2和比例增益值。

  我应该如何输入这些值、它们是否对放大器输出有重大影响?

  我要使用的扬声器是10W/8 Ω。

3) 是否可以仅使用特性值获得正常输出

   而不加载校准值? 校准的作用是什么?

4) 如果放大器输出12W/8欧姆@1kHz,那么我可以检查其他方面

  如电源和噪声等 扬声器的正确调节可以随时间完成。

  那么、我可以获取输出 12W/8 Ω@1kHz 的特征评定文件和用于测试的校准文件吗?

5)对于不含扬声器的项目,我需要使用 EQ 和 DRC 功能

  以及禁用特性和校准功能。 如何禁用这些功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Je Sang、  

    对延误的道歉,应在12小时内作出回应

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1) 1) cal.bin 文件是从工厂校准工具中获得的经过校准的扬声器参数。 它不会从 PPC3生成。

    2)您需要在 PPC3中执行扬声器表征以获得扬声器的热参数,这将通过智能放大器学习板和 PPC#来完成。  https://www.ti.com/product/PP-SALB2-EVM/part-details/PP-SALB2-EVM? 

    3) 3)需要进行校准来查找扬声器 Re、这用于校准扬声器过热保护。 过热保护装置将通过测量扬声器 Re 来了解扬声器温度、并且由于 Re 将发生0.33%/°C 的变化、基线 Re 的微小差异可能会导致保护工作出现许多程度的不准确。 它应该仍然可以得到一个良好的扬声器输出没有校准(即你不应该得到0.4W 从一个12W 的扬声器),但扬声器可能是过度或驱动不足。

    4) 4)您可以在 ROM 模式下创建配置、该配置将绕过保护和校准以进行评估。

    5)对于您拥有的 PPC3版本、无法完成此操作。 我正在与 PPC3团队核实是否可以共享可实现此目的的 Beta 版本。 否则、我将帮助您提供文件。

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur

    感谢您的回答。

    我还有如下问题。

    1) 在哪里可以获得工厂校准工具和工具手册?

    2) 2)  PP-SALB2-EVM 文档不包含有关扬声器热参数的详细说明。

      是否有关于表征、校准和热参数的详细手册?

    3) 3) 我使用了 PPC3中的默认表征值。

      我发现积分增益1、积分增益2和比例增益是0.4W 输出的主要原因。

      我将积分增益1从0.0125dB 更改为0.125dB、将积分增益2从0.2dB 更改为2dB、并将比例增益更改为

      从0.05dB 降至0.5 dB。   输出从0.4W 增加到11.1W。

      我将尝试根据时间正确调节扬声器。

    4)在 ROM 模式下、我可以获得12W 输出。

    5) 您能告诉我什么时候可以获得测试版或文件吗?

    此致、

    Je Sang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Je Sang、您好!  

    我正在为您查看以下内容

    1)如何提供 FCT 工具,  

    我已经确认、新的 PPC3版本将支持无 LB2的特性说明(特性说明仅需要 EVM)、还能够在保持 EQ/DRC 和其他音频增强功能的同时禁用智能放大器保护/特性说明。 计划在本月末向公众公布。 我会请您等到那时再与我们分享。

    一般而言、确定扬声器输出功率的是 PG、IG1和 IG2、这是正确的。 增大这些增益值的方式就是确实会增大输出功率、但这应该仔细操作、因为过多地增加这些增益会导致泵送和其他音频波动

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur

    感谢您的回答。

    我期待新的 PPC3版本的发布。

    我将使用新的 PPC3版本对其进行测试并取回您的位置。

    此致、

    Je Sang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    用于 Linux TAS2781的 FCT 工具可从以下 git 中下载

    CGit @ Texas Instruments -开源 Git 存储库- git.TI.com/cgit

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur

    感谢您的回答。

    我会检查一下、然后回复给您。

    此致、

    Je Sang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Je Sang,  

    如果您遇到任何问题、请告诉我。

    为了再次确认,我们可以在本月底附近分享更新的 ppc3。 可能在1-2周内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur

    我下载了 tas2781-linux-drivers/tas2781-FTC 修订版代码、并在设置后生成了该代码

    、并在设备上运行它、但它失败并显示错误消息。

    我还需要修改哪些变量才能使其正常工作?

    运行程序时是否需要更多数据?

    请告诉我您为什么会出现该错误。

    我正在等待 更新的 PPC3。

    此致、

    Je Sang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Je Sang、您好!

    我将检查此特定工具是否有用户指南或某些指导。  

    此外、我将检查 ppc3的可用性。

    此致、

    Arthur  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Je Sang、您好!  

    您是否参考了 文件中包含的"Guidelines for Integrated SmartAMP FTC" PDF?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur

    我在文件中提到了"集成 SmartAMP FTC"指南、但没有成功。

    此致、

    Je Sang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Je Sang、您好!  

    我懂了。 我将与我们的软件团队联系、在这方面为您提供支持。  

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请勿修改 TILOAD_NOD 的定义、我们的驱动程序代码将创建一个 MISC 驱动程序节点作为 TILOAD_NOD 进行校准。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur

    产品信息中似乎没有 PPC3的更新版本。

    请告知我 PPC3下一版本何时推出?

    此致、

    Je Sang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许继声:  

    我们在发布之前仍在测试版本、我需要 PPC3团队提供的更新时间表

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur

    谢谢。 我期待 新的 PPC3版本的发布。

    此致、

    Je Sang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenghao

    我得到了 tas2781-fTC 文件并将其放入 src 文件夹。

    ‘m运行"make"命令创建了 tas2781-FTC 文件。

    然后、将创建的二进制文件复制到具有 tas2781芯片的电路板。

    我输入并运行了它、但错误消息如下所示。

    但未成功。

    什么是 SILENES.WAVE、我可以在哪里获取文件?

    我需要的是获取 tas2781-0x3d-cal.bin 文件。 我如何才能做到这一点?

    您告诉我不要更改 Tiload_node、但它发生了错误。

    请告诉我如何正确创建 tas2781-0x3d-cal.bin 文件。

    此致、

    Je Sang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认是否已在您的系统中创建/dev/tiload_node?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尚未在系统中创建/dev/tiload_node。

    如何创建/dev/tiload_node?

    我应该设置什么?

    我应该在"menuconfig"(菜单配置)或"kernel menuconfig"(内核菜单配置)中进行哪些设置?

    此致、

    Je Sang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否启用了 MISC 驱动程序?

    如果您仍然遇到此问题、请咨询平台供应商。 谢谢。