Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500
工具与软件:
您好、T.I.
我正在使用 DRV2700EVM-HV500进行测试。
I 通过调整 PWM 输入频率进行测试、但未出现预期的波形。
波形最高可区分5000Hz、但除此之外、无法区分波形。
是不是我犯了一些错误?
环境如下:
==================================
目标:DRV2700EVM-HV500
固件:TI-Haptics-DRV2700EVM-HV500 v1.1
操作系统: Windows10 Pro x64bit
PiezoControlConsole 版本: 1.2.9.0
模式:任何频率模式
==================================
有关电路板连接状态和示波器波形、请参阅下图。


提前感谢您。
此致、
Simon