This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:压控台测试。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1387789/drv2700evm-hv500-piezocontrolconsole-test

器件型号:DRV2700EVM-HV500

工具与软件:

您好、T.I.

我正在使用 DRV2700EVM-HV500进行测试。

I 通过调整 PWM 输入频率进行测试、但未出现预期的波形。

波形最高可区分5000Hz、但除此之外、无法区分波形。

是不是我犯了一些错误?

环境如下:
==================================
目标:DRV2700EVM-HV500
固件:TI-Haptics-DRV2700EVM-HV500 v1.1
操作系统: Windows10 Pro x64bit
PiezoControlConsole 版本: 1.2.9.0
模式:任何频率模式
==================================

有关电路板连接状态和示波器波形、请参阅下图。


提前感谢您。

此致、
Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    看起来输入信号衰减了。 您的负载电容是多少? 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam。


    感谢您的回答。

    我想检查24000Hz 的输出波形。
    但我没有获得我预期的输出波形。

    要获得24000Hz 的输出波形、应施加多大的负载电容?

    我分别测试了10nF、47nF 和100nF 的负载电容以及25000Hz 的频率。

    此致、
    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    此器件具有200V 峰峰值放大器、能够驱动高达500V 的电压。 我看到您只使用10V 输入、那么您应该考虑使用不同的器件。 该器件主要在客户想要驱动数百伏但无法驱动高频时使用。 此外、EVM 具有一阶滤波器、RC 网络在1.75kHz 下具有一个3dB 点。 如果您想增加3dB 点、可以调整滤波器、但3dB 点不能高于5kHz。 有关更多信息、请参阅 EVM 指南的第7节。 谢谢。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam。


    感谢您的回答。

    您提到的示波器电压为衰减(x10)电压、实际施加的电压为158V。

    这是在不进行任何修改的情况下仅连接负载电容测得的波形。

    波形显示0V -> 158V ->大约80V。

    负载电容似乎决定了它在启动后保持在158V 的时间。

    无法观察25KHz 时的波形吗?


    此致、
    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    遗憾的是、在如此高的 PWM 频率(20kHz 以上)下、PWM 信号将大幅衰减。 这就是在输入滤波器之后信号看起来像直流的原因。 谢谢。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam。


    我很抱歉再次问你这么麻烦的问题。

    如下所示、压电控制调节器将 DRV2700EVM-H500支持的 PWM 输入频率显示为10~50000 Hz。

    DRV2700EVM-H500实际支持的 PWM 输入频率范围是多少?

    我是否需要配置附加电路来获得20kHz 或更高的输出波形?

    此致、
    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    该器件支持高达约20kHz 的频率。 在 PWM 频率较低(<1kHz)的情况下、大部分信号都将通过进行传播、并且将成为方波。 中 PWM 频率(1kHz 至20kHz)、输出将在一定程度上反映信号、但将取决于负载电容。 高于此值的任何部分都会大幅衰减、信号可能显示为直流。因此、此模式可用于以直流电平驱动输出。 您看到的50kHz 最大频率设置是 DC Mode- Quick Launch frequency 按钮。 此模式用于驱动由占空比设置的直流电平的输出。 谢谢。

    此致、

    Sam